Webinar - Which Wide Bandgap Technology is Best Suited for Your High Efficiency Application?

Wide bandgap (WBG) semiconductors are vital in today's trending technologies, including electric vehicles, green energy, and more. At this point, you’ve likely heard about Gallium Nitride (GaN) and Silicon Carbide (SiC) transistors, but what advantages do they have over traditional silicon-based power transistors? What are the differences between GaN and SiC? These are just a few questions that will be answered during the webinar with John Keller and Steven Stein from STMicroelectronics.

The webinar will be held on June 7th, 2023, at 11 AM CDT, but don’t worry if you can't attend. Register anyways and receive a recording of the webinar after it is complete.

Register here: https://event.on24.com/wcc/r/4222127/7BF6B23EE5A4414174E2C0F1846A2F4F?partnerref=blog

Achtergrondinformatie over deze auteur

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt is Technische Contentontwikkelaar, sinds 2011 actief bij DigiKey. Zij behaalde haar diploma als geaggregeerde in toegepaste wetenschappen aan het Electronics Technology & Automated Systems from Northland Community & Technical College via het studiebeursprogramma van DigiKey. Haar huidige rol bestaat erin om mee te werken aan het creëren van unieke technische projecten, het documenteren van het proces en verder deel te nemen aan de productie van video-opnames voor de projecten. In haar vrije tijd houdt Ashley zich graag bezig met - o, wacht even, bestaat er wel zoiets als vrije tijd als je moeder bent?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum