DK Tech Talk - Deel 3
Terug naar school
Onlangs hebben we enkele vertegenwoordigers van onze leveranciers uitgenodigd bij DigiKey om hun meest recente producten en technologieën met ons te delen. Tussen de flitsende nieuwe folders is het alsof ik weer op school zit. Alle leveranciers nemen de tijd om rustig te praten met onze technici en ingenieurs en ons de functies en specificaties van hun nieuwste producten uit te leggen. De tips en informatie die tijdens deze trainingen worden gegeven, zijn vaak van essentieel belang voor ons om de vragen van onze klanten over deze producten te kunnen beantwoorden.
Tronex Model 5071 kniptangen (Bron afbeelding: Tronex)
Ik kreeg de kans om Randall Restle, onze vicepresident van Application Engineering, te spreken over het belang van deze trainingen. Hij zei: "Zoals veel klanten weten, biedt DigiKey 365 dagen per jaar, 7 dagen per week, 24 uur per dag technische assistentie. Klanten vragen voornamelijk hulp bij het vinden van precies dat juiste onderdeel, en daar hebben we er meer dan 9 miljoen van. Mensen vragen zich vaak af hoe we dat doen. Dat komt mede door het uitstekende aanbod aan nieuwe technologieën van onze leveranciers. We zijn echt blij dat ze ons op die manier ondersteunen."
Naast technische informatie, kregen we ook een paar nieuwe producten te zien. Tronex, een nieuw aangekochte afdeling van Menda/Easybraid, pronkte met een van hun nieuwe subminiatuur kopkniptangen. Het model nummer 5071, of onderdeelnummer 154-5071-ND, is een Razor Flush-kniptang die nu te koop is op onze site. Omdat dit een nieuwe leverancier is, hebben we op dit moment nog maar een beperkt aantal artikelen in ons systeem, maar daar komen er binnenkort meer bij. Als je geïnteresseerd bent in artikelen van Tronex, kunnen we die meestal bestellen uit hun catalogus.
Kester was aanwezig en deelde wat algemene soldeerkennis met ons. Eén van de belangrijke opmerkingen was, dat je soldeer kunt bestellen met alle diameters tussen 0,250" en 0,010"; de meest algemene diameters zijn echter 0,012", 0,015", 0,020", 0,025", 0,031", 0,040", 0,050", 0,062", 0,093" en 0,125".
Een andere handige productcollectie die werd gedeeld, was een selectie Audio-exciters van Sobertron. Exciters, die net zo worden aangedreven als luidsprekers, bieden veel verschillende opties voor het creëren van geluid. Anders dan normale luidsprekers worden ze op het oppervlak van een object gemonteerd en veranderen ze dat object in een apparaat dat geluid genereert. Dankzij deze technologie bestaan er enkele unieke opties voor het maken van stof- en waterdichte projecten.
We bekijken wat van de recente content op DigiKey.com
Maker: Er is een recent Maker.io-artikel met video over het gebruik van een Raspberry Pi als IoT-apparaat. Het artikel bespreekt de BOM, schema's, interface met IoT-services en leidt je door de code heen. Het is een supergoede start voor je IoT Raspberry PI-project.
Referentieontwerpbibliotheek: Heb je het BME680 shuttle board gezien? Als je geïnteresseerd bent in gas, vochtigheid, druk en temperatuur, neem dan een kijkje bij de Referentieontwerpen in onze bibliotheek. Hier vind je de handleiding, het gegevensblad, App-opmerkingen, BSEC-software, BSEC Arduino-bibliotheek en de drivercode. We hebben ook het shuttle board-schema.
Blog: Ashley heeft een Nieuwe producten ontdekken gedeeld op de blogpagina The Circuit van DigiKey. In deze editie kan je meer informatie vinden over de SNYPER-LTE van Siretta en de MIKROE-3512 van MikroElectronika.
Artikel: in onze artikelenbibliotheek heeft Jacob Beningo een artikel gedeeld, Ontwerp snel en eenvoudig uw eigen betaalbare 3D gebarenbesturing. In het artikel spreekt hij over interfacing met de Broadcom APDS-9960 gebarenbesturing en over het detecteren van gebaren door Python te gebruiken met het APDS-9960 Breakout-board en de Python circuit-bibliotheek.
TechForum: op het TechForum had een gebruiker onlangs een vraag over het krimpen van een dubbele adereindhuls (Adereindhulzen gebruiken en krimpen). Hoewel het artikel niet nieuw is, helpt het originele bericht om wat van de redenen en voordelen te laten zien voor het gebruik van adereindhulzen en waarom ik vind dat ze vaak te weinig worden gebruikt.
Ja hoor, dat verkopen we!
(Bron afbeelding: McGraw-Hill)
Ik wist dus niet eens dat dit iets was totdat het me werd verteld. Gebruik voor je belangrijkste montagewerkzaamheden ducttape van nucleaire kwaliteit. Hoewel 3M160809-ND niet de goedkoopste keuze is om je project mee te monteren, zal het absoluut de coolste conversatie tussen leraar en student zijn op de wetenschapsbeurs.
Omdat we het hebben over naar school gaan: we hebben ook een fantastische selectie studieboeken over elektronica. Op dit moment is Arduino+Android Projects for the Evil Genius mijn favoriet. Er staat een leuke selectie projecten in om je Arduino te kunnen besturen met je tablet of smartphone.
Een kijkje achter de schermen bij DigiKey
Met de recente achteruitgang van de markt, gaan er veel verhalen en conversaties rond op de elektronicamarkt. Persoonlijk heb ik me nog nooit zo goed gevoeld over mijn huidige baan en bedrijf. Het management heeft altijd een gevoel van gemeenschap en betrokkenheid overgebracht aan de werknemers, ongeacht de omgeving. Onze president/COO Dave Doherty bracht die boodschap ook over in een recent artikel van hem in de DigiKey insider: "Aan wiens kant staan wij wanneer de markt inzakt - Klanten of aandeelhouders?". Ik vind dat er echt in wordt verteld hoe ons bedrijf de cultuur van Noord-Minnesota omarmt en hoe we daardoor onze klanten kunnen blijven bedienen op zo'n hoog niveau.
Bedankt dat je bent langsgekomen en net als met alle content die ik schrijf, sta ik open voor discussie, vragen en bijdragen. Schrijf je opmerkingen hieronder of stuur me je DigiKey-vragen, zodat ik die kan beantwoorden in de volgende editie.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum