Webinar - Certified Smart Tracking with ISO 17025 Certified Sensors

Join Sensirion on Wednesday, April 19th at 10 AM CDT as they discuss how to lower costs by following ISO 17025 standards. How is that possible? Following these standards can help ensure more efficient monitoring, resulting in a plethora of benefits. Mathias Scharfe and Gary McNelly from Sensirion will be discussing how you can prevent the damage of goods during transit with data logging and efficient monitoring, and how tracking needs in all applications vary in terms of parameters and reliability requirements.

Sensirion is the first semiconductor company to become ISO 17025 accredited and they believe this will help the customer lower costs.

Can’t make it to the live version? Register anyway and we will send you the recording when it is complete.

Register here: https://event.on24.com/wcc/r/4169091/CDE1014D5C44FEF3904A2F0CA394D294?partnerref=blog

Achtergrondinformatie over deze auteur

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt is Technische Contentontwikkelaar, sinds 2011 actief bij DigiKey. Zij behaalde haar diploma als geaggregeerde in toegepaste wetenschappen aan het Electronics Technology & Automated Systems from Northland Community & Technical College via het studiebeursprogramma van DigiKey. Haar huidige rol bestaat erin om mee te werken aan het creëren van unieke technische projecten, het documenteren van het proces en verder deel te nemen aan de productie van video-opnames voor de projecten. In haar vrije tijd houdt Ashley zich graag bezig met - o, wacht even, bestaat er wel zoiets als vrije tijd als je moeder bent?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum