Gebruik van de NCD-luchtkwaliteitssensor met Node-Red

Nu voor veel mensen het normale leven weer langzaam terugkeert, is veiligheid op de werkplek belangrijker dan ooit tevoren. Dankzij de technologische ontwikkelingen is dit een stuk makkelijker dan voorheen. Een belangrijke veiligheidsfactor is luchtkwaliteit. NCD (National Control Devices) heeft een uitstekende manier ontwikkeld om luchtkwaliteit te meten. Het is een robuuste automatiseringsoplossing voor datalogging en controle die snel en eenvoudig kan worden opgezet.

De IoT Edge Computer van NCD. (Bron afbeelding: National Control Devices)

Deze oplossing werd oorspronkelijk ontworpen omdat onze veiligheidsadviseurs de luchtkwaliteit in onze fabriek wilden meten. We werken daar met meerdere soldeermachines tegelijk, dus de luchtkwaliteit kan slecht zijn. We verlangen hoe dan ook dat iedereen in die ruimte een ademhalingsmasker draagt, maar wilden weten of dat echt nodig was. De drie dingen die we hiervoor nodig hadden, waren de IoT Edge Computer, een luchtkwaliteitssensor en een 4-kanaals relaiscontroller. De IoT Edge Computer is de ‘brain’ van het systeem en wordt tevens gebruikt voor opslag. Het is een kleine Linux-controller die wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde Node-RED. De luchtkwaliteitssensor is een klein apparaatje dat op batterijen werkt. Er wordt gebruikgemaakt van een draadloos protocol op 900 MHz met een bereik van 300 meter binnenshuis en circa 3 km buiten. De luchtgaten aan de zijkant worden aangedreven door een ventilator en ook de uitlaatpoorten zorgen voor een continue luchtstroom. De sensor kan verschillende luchtdeeltjes meten, maar het meestvoorkomende is 2,5 micron. Ook luchtvochtigheid, temperatuur en CO2 worden bewaakt. De 4-kanaals relaiscontroller bevat vier relais en werkt ook op 900 MHz.

Nadat deze drie onderdelen zijn opgezet, kan het systeem eenvoudig worden geconfigureerd met behulp van de NCD-interface. De interface stelt de gebruiker in staat om parameters in te stellen, de IoT Edge-computer te bekijken, de software te configureren en de datageschiedenis van de sensor te bekijken. Omdat Node-RED vooraf is geïnstalleerd, kan de gebruiker met slechts een klik op het tabblad beginnen met programmeren. Zodra de sensor volledig is geprogrammeerd en geïnstalleerd, kan de gebruiker alle sensorwaarden op de interface aflezen, inclusief een batterijniveau-monitor.

Dit volledig opzichzelfstaande systeem werkt zonder cloudverbinding, is eenvoudig op te zetten en is zeer geschikt voor het bewaken van luchtkwaliteit. Bekijk onze driedelige videoserie om meer te leren over wat NCD en DigiKey met Smart Cities doen.

Achtergrondinformatie over deze auteur

Image of Travis Elliot

Travis Elliot is development/support engineer at National Control Devices (NCD), an electronics development company located in Osceola Mo. Travis started at National Control Devices in high school when he worked mainly in PCB manufacturing/assembly.  In 2010 he transitioned into a sales/support position. Travis started working in product and software development in 2012 where he developed Android and iPhone applications for NCD’s products. Currently, Travis works mainly in firmware development, however he also develops in many languages including NodeJS, Python, C++, etc. Some of his development projects include the Enterprise Gateways for AWS, Azure, and MQTT, the IoT Edge Computer, several Mirror series products, and many software resources for users. Travis has been on a great journey while growing up with NCD. He’s always excited to see what will be created next and to look forward to the adventure.

More posts by Travis Elliot
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum