EEL's aanmaken voor IoT Studio van DigiKey

Ok, je wilt dus de DigiKey IoT Studio gebruiken, maar de sensor die je wilt is niet beschikbaar. Wat doe je dan? Je kunt je eigen EEL (embedded element library - ingebedde elementenbibliotheek) maken en die in IoT Studio importeren. DigiKey heeft een GitHub-pagina waarop je een paar voorbeelden en instructies kunt vinden. Je moet wel wat ervaring met coderen hebben om dit proces te kunnen uitvoeren. Als je onze eeWiki-pagina volgt, lukt het je het ook wel zonder codeerervaring, maar zal het wel even duren en met vallen en opstaan gepaard gaan. EEL's kunnen in Windows, Linux of Mac worden gecreëerd. Op de eeWiki-pagina staan voorbeelden voor Windows en Linux. Als je EEL's aanmaakt in Mac, lijkt de procedure sterk op het Linux-voorbeeld.

De eerste stap is het downloaden van node.js. Dit is een terminal waarmee de benodigde repository kan worden gekloond. Als dat klaar is, moet je de benodigde informatie invoeren. Het begint met high-level data en gaat daarna steeds dieper. De EEL wordt in drie stappen gebouwd. Eerst creëer je de brondirectory. Dan schrijf je je code. Tenslotte genereer je de EEL.

De volgende keer dat je tegen deze situatie aanloopt, maak je dus gewoon je eigen EEL en ga je verder met de ontwikkeling van je ontwerp.

Achtergrondinformatie over deze auteur

Image of Kelsie McMillin

Kelsie McMillin, Partnership Marketing Manager – Strategic Programs at DigiKey, has been with the company since 2015. She works with all products and services related to the IoT and earned her Associate of Applied Science degree in Electronics Technology & Automated Systems from Northland Community & Technical College through the DigiKey scholarship program. In her free time, she enjoys going on adventures with her family.

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum