Basics of USB

Choosing the correct USB can be a difficult task, especially for someone who is unfamiliar with all the different types. An article I recently wrote lays out the background of USBs and the different options, along with a visual providing what the male and female version of each looks like. Some of the more widely used types are called out below to help ease the selection process.


  • Type A
    • Flash Drive
    • Power Cables

  • Type Micro B
    • Cell phone charging

  • Type C
    • Newly adopted as cell phone charging connectors
    • Only current reversible option

There are many other types covered in the article, along with the different speeds each type is capable of supporting, a bit of history on the connector, and links to the product on DigiKey’s website. Shown in the image is a Type A Male to Type Micro B Male cable assembly.

Achtergrondinformatie over deze auteur

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt is Technische Contentontwikkelaar, sinds 2011 actief bij DigiKey. Zij behaalde haar diploma als geaggregeerde in toegepaste wetenschappen aan het Electronics Technology & Automated Systems from Northland Community & Technical College via het studiebeursprogramma van DigiKey. Haar huidige rol bestaat erin om mee te werken aan het creëren van unieke technische projecten, het documenteren van het proces en verder deel te nemen aan de productie van video-opnames voor de projecten. In haar vrije tijd houdt Ashley zich graag bezig met - o, wacht even, bestaat er wel zoiets als vrije tijd als je moeder bent?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum