Simply Put - 2N3904 NPN Transistor

Door John LeDuc

Bijgedragen door DigiKey

The 2N3904 is an extremely popular NPN transistor that is used as a simple electronic switch or amplifier that can handle 200 mA (absolute maximum) and frequencies as high as 100 MHz when used as an amplifier.

Image of pin out of a standard TO-92 package ON Semiconductor 2N3904

Figure 1: An illustration of the pin out of a standard TO-92 package for DigiKey part number 2N3904FS-ND: E = Emitter, B = Base, C = Collector.

Figure 2 shows a circuit example which turns on the collector emitter junction by energizing the base or biasing the transistor to turn it on by bringing 5 volts to the base via a slide switch. This example lights an LED which is considered to be the load in this case. The proper use of resistors to prevent over current draw is required when biasing the base. I used leaded parts in a bread board to test my example circuit. Most engineers will use surface-mount components (much smaller size then a TO-92 package) when it comes to using transistors in a new product design going to market. Here is a link that shows various package sizes for 3904 transistors.

Image of Scheme-it 2N3904 circuit example

Figure 2: 2N3904 circuit example - drawn in Scheme-it®.

Since the 2N3904 is an NPN transistor, that means the base needs positive biasing (appropriate voltage levels and resistance) to turn on the collector emitter junction for proper current flow. Use of a load resistor (R1 above) is also important so there is not too much current being driven through the LED and transistor. For the complete specifications on the 2N3904FS-ND, see the On Semiconductor datasheet associated with this part.

 
DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Achtergrondinformatie over deze auteur

Image of John LeDuc

John LeDuc

John LeDuc, Digital Business Project Manager bij DigiKey, begon zijn carrière in 1984. Hij geeft klanten van DigiKey raad bij technische problemen. Verder onderwerpt hij producten aan een revisie en voegt nieuwe producten aan de catalogus toe. Hij specialiseerde zich in de support voor de INS8073 Tiny Basic demoboard van het bedrijf National Semiconductor. John staat momenteel in voor het optimaliseren van de digitale ervaring van onze klanten in de technische branche door het verzamelen en genereren van unieke ideeën om onze website te verbeteren. Hij heeft een diploma geaggregeerde in Elektronicatechnologie en is een “ingenieur van middernacht” die in zijn vrije tijd met elektronica knutselt en met zijn 3D-printer unieke creaties tot stand brengt.

Over deze uitgever

DigiKey

DigiKey, gevestigd in Thief River Falls, Minnesota, is een wereldwijde, full-service provider van zowel prototype/ontwerp- als productievolumes elektronische componenten. Het biedt meer dan zes miljoen producten van meer dan 750 hoogwaardige merken op DigiKey.