Klik hier voor de Engelse versie van de broncode.

De inkoop van glasvezelkabels vereenvoudigen

Door Lisa Eitel

Machinebouwers blijven glasvezelkabels gebruiken in plaats van de traditionele bekabeling met koperen geleiders. De drijvende kracht achter deze trend is de manier waarop glasvezelkabels een superieure bandbreedte, minder elektromagnetische interferentie en een betere gegevensbeveiliging bieden voor industriële toepassingen die afhankelijk zijn van snelle gegevensoverdracht op grote schaal.

Uitdagingen van traditionele kabelsourcing

Ondanks het extra afval en de extra kosten kopen machinebouwers traditioneel kabels in bulk op grote haspels of spoelen met honderden tot duizenden meters kabel (Afbeelding 1). Met deze aanpak nemen ze ook de tijdrovende taken op zich van het meten, knippen en aansluiten van de kabels voor installatie.

Afbeelding van glasvezelkabelAfbeelding 1: Glasvezelkabel wordt vaak in bulk gekocht. (Bron afbeelding: Dreamstime)

Glasvezelkabel wordt ook verkocht in standaard voorgesneden lengtes. Deze lengtes bieden gemak, maar ze zijn zelden de perfecte pasvorm voor de betreffende toepassing en kabellay-out. Inkoop bij gespecialiseerde leveranciers die snijservices leveren maakt maatwerk mogelijk, hoewel de lange doorlooptijden en minimale bestelhoeveelheden van sommige programma's een uitdaging kunnen vormen voor bouwers die werken aan kleine of aangepaste projecten.

Afbeelding van Panduit Opti-Core indoor-outdoor all-dielectric kabelAfbeelding 2: Panduit Opti-Core indoor-outdoor all-dielectric kabel ondersteunt verschillende data- en netwerkvereisten. De glasvezelkabel is voorzien van waterblokkerende technologie, vezels met een hoge dichtheid, een dichte buffer van 900 μm en gemakkelijke connectoren. Aramidegarenleden zorgen voor sterkte. (Bron afbeelding: Panduit)

In sommige gevallen kunnen grote OEM's kabels ook rechtstreeks bij fabrikanten kopen. Constructies en lengtes op maat zijn mogelijk, maar de hoeveelheden moeten vaak hoog genoeg zijn om dergelijke inkoopregelingen te rechtvaardigen en bestellingen moeten mogelijk worden afgestemd op productieschema's.

Door daarentegen in te kopen bij online distributeurs van elektronische onderdelen kunnen problemen met de beschikbaarheid en minimumbestellingen worden vermeden. Nu is het zelfs mogelijk om op deze manier op lengte geknipte glasvezelkabels te bestellen.

Uitdagingen bij het doorsnijden van glasvezelkabels

Glasvezelkabels moeten nauwkeurig worden geknipt en aangesloten (Afbeelding 3). Elke vezel moet netjes in tweeën worden gesneden met speciale klovers om een glad eindvlak te verkrijgen dat loodrecht op de vezellengte staat. Het snijden moet ook worden uitgevoerd in een schone omgeving zonder verontreinigingen. Anders is het moeilijker om de vezels goed aan te sluiten en zullen ze lichtverstrooiing en andere problemen vertonen die de kwaliteit en efficiëntie van de transmissie verminderen. Omdat optische strengen kwetsbaarder zijn dan de koperen strengen van traditionele kabelopties, mogen ze tijdens het knippen niet te veel gebogen, gedraaid of geplet worden.

Afbeelding van zeer nauwkeurige kloversAfbeelding 3: Zeer nauwkeurige klovers kunnen duur zijn. (Bron afbeelding: Dreamstime)

Het verkeerd doorsnijden van glasvezelkabels is waarschijnlijker in het veld dan in een gecontroleerde productieomgeving, vooral als er onvoldoende opgeleid personeel wordt ingezet. Bovendien kan het identificeren en corrigeren van problemen veroorzaakt door gecompromitteerde kabels in het beste geval tijdrovend en in het slechtste geval onmogelijk zijn. Dat is vooral het geval als een bijzonder suboptimale snede connectoren gevoelig maakt voor intermitterende problemen die fluctueren met omgevingsfactoren die variëren met temperatuur en vochtigheid.

Afbeelding van Panduit vezel-terminatie behuizingAfbeelding 4: Nauwkeurig gesneden vezeleinden zijn nodig voor alle soorten verbindingen en lassen. Afgebeeld is een Panduit vezeltussenbehuizing waarmee tot 360 vezels kunnen worden gesplitst, terwijl de kabels, aansluitingen en splice trays worden beschermd tegen beschadiging. (Bron afbeelding: Panduit)

Een andere uitdaging bij het doorsnijden van glasvezelkabels is dat alle glasscherven die vrijkomen gevaarlijk kunnen zijn. Personeel dat dergelijke kabels moet doorknippen, moet dus beschermende brillen en kleding dragen. Bovendien moet het personeel dat belast is met het doorknippen van dergelijke kabel de apparatuur en techniek voor het doorknippen gebruiken die geschikt zijn voor het type single- of multimodevezel.

Logistieke voordelen van Digi-Spool

Het Digi-Spool-programma van DigiKey pakt kabelproblemen aan door machinebouwers de mogelijkheid te bieden koperen kabel en glasvezelkabel in stappen van een voet te specificeren en aan te schaffen, zelfs vele duizenden ongesplitste voeten. Met behulp van de juiste apparatuur en techniek snijden de professionals van DigiKey het product tot een tolerantie van +3% (en nooit korter), laden het op een spoel en verzenden het.

Gerelateerd: Hebt u al gehoord van DigiKey Digi-Spools?

99% van alle kabel die via het Digi-Spool programma voor een Noord-Amerikaanse bestemming wordt gekocht, wordt dezelfde dag nog geknipt en verzonden. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) kan kabel besteld via het Digi-Spool-programma overal worden geleverd in slechts 48 uur, en in de regio Azië-Pacific (APAC) in slechts 72 uur.

Panduit hoogwaardige kabels die professioneel op maat worden gesnedenAfbeelding 5: DigiKey werkt samen met glasvezelkabelproducent Panduit om kabels van hoge kwaliteit te leveren die professioneel op bestelling worden gesneden. Deze diensten zorgt ervoor dat machinebouwers kabels krijgen die aan hun specifieke eisen voldoen, zonder de verspilling die gepaard kan gaan met andere inkoopmethoden. (Bron afbeelding: DigiKey)

Nu helpen DigiKey Digi-Spool draad- en kabelsnijdiensten machinebouwers ook om de ongeëvenaarde voordelen van glasvezelconnectiviteit te benutten zonder de uitdagingen van de verwerking voor installatie. UL-certificering van de fabrikant wordt gehandhaafd. De maatwerkservice vermindert afval en optimaliseert de voorraad voor duurzamere en kosteneffectievere productieprocessen.

Gerelateerd: Digi-Spool draad- en kabelsnijdiensten | DigiKey

Invloed op ontwerp en productie voor machinebouwers

Naarmate de vraag naar intelligente en gekoppelde machines toeneemt, zullen diensten zoals het Digi-Spool programma naar verwachting een steeds grotere rol gaan spelen in de automatiseringsindustrie.

Met de Digi-Spool-diensten kunnen machinebouwers snel glasvezelkabels inkopen voor prototypes, eenmalige machinebouw en voorraadontwerpen voor automatisering. Voor snelle prototyping en iteratief ontwerp kunnen machinebouwers dankzij het fast-ship aspect van de Digi-Spool service kleine hoeveelheden glasvezelkabels aanschaffen om te testen en het ontwerp te valideren. Dat stroomlijnt op zijn beurt de cyclus van ontwerp tot productie. Voor machinebouw in concurrerende markten stelt de kant-en-klare Digi-Spoo-diensten OEM's in staat de kosten en de doorlooptijd te verkorten door voorraadbeheer en assemblagetaken te elimineren.

Conclusie

DigiKey's Digi-Spool op maat gesneden draad- en kabeldienst ondersteunt de toepassing van glasvezelconnectiviteit in industriële toepassingen. Glasvezelkabel van Panduit is beschikbaar via het programma, zodat machinebouwers de optie hebben om een algemeen geaccepteerd merk te specificeren van een distributeur die gecertificeerd is om UL-labels te handhaven op aangepaste uitsneden. De op maat gesneden dienst zal naar verwachting groeien met de toenemende toepassing van glasvezel in de industriële automatisering.

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Achtergrondinformatie over deze auteur

Image of Lisa Eitel

Lisa Eitel

Lisa Eitel has worked in the motion industry since 2001. Her areas of focus include motors, drives, motion control, power transmission, linear motion, and sensing and feedback technologies. She has a B.S. in Mechanical Engineering and is an inductee of Tau Beta Pi engineering honor society; a member of the Society of Women Engineers; and a judge for the FIRST Robotics Buckeye Regionals. Besides her motioncontroltips.com contributions, Lisa also leads the production of the quarterly motion issues of Design World.