Artikelen en blogs

Want Fresh Food in Space? NASA Turns to LEDs

Using LED lighting, NASA has figured out how to make space food more palatable.

How the University of Minnesota and DigiKey Quickly Designed Ventilators for COVID-19 Use

This is how the University of Minnesota and DigiKey collaborated to quickly bring to market a usable mass-market ventilator for COVID-19 patients.

Ontwerpvermogen voor harde omgevingen met behulp van TDK-Lambda's PFH500-modules. Publicatiedatum: 2020-03-19

TDK-Lambda's PFH500 vermogensmodules voldoen aan industriële ontwerpcriteria voor ruwe omgevingen.

IO-Link begrijpen en toepassen om Industrieel IoT mogelijk te maken Publicatiedatum: 2020-01-15

IO-Link begrijpen en toepassen om efficiënt en kosteneffectief een IIoT-toepassing te implementeren en met slimme sensoren en actuatoren te communiceren.

Begrijp de voor- en nadelen voor droneontwerp voordat je sensoren toevoegt Publicatiedatum: 2019-11-19

Het toevoegen van sensoren aan drones vereist een zorgvuldige balans tussen stroomverbruik, functionaliteit en kosten, maar hier zijn enkele geschikte opties.

Kunstmatige intelligentie in energiebeheersystemen: Wat is Plan B? Publicatiedatum: 2019-10-17

MPPT, sensormonitoring op afstand en een GaN-transistor in een elektriciteitsnet met PoL zijn enkele opties die ontwikkelaars voor alle zekerheid kunnen gebruiken als back-up van een elektriciteitsnet op basis van kunstmatige intelligentie.

Power Modules and Devices to Support Intermediate Bus Architecture Designs Publicatiedatum: 2012-05-01

Almost three decades ago, the "brick" DC/DC converter power module was developed, which eventually led to the distributed power architecture (DPA) becoming the de facto standard for point of load (POL) designs.

An Engineers Guide to Power Inverters for Solar Energy Harvesting Publicatiedatum: 2012-04-04

Home energy systems based on renewable sources, such as solar and wind power, are becoming more popular among consumers and will gain increasing support from governmental bodies.

Flow Sensors Calculating Volumetric Flow and Mass Flow Publicatiedatum: 2012-03-29

Flow sensors are used to measure flow velocity, volumetric flow rate, or mass flow of a liquid or gas. Mass flow for gases is specified in units of standard liters per minute (slm) or standard cubic centimeters per minute (sccm).

Distributed Power Architecture DPA Choices Using Power Modules Publicatiedatum: 2012-03-06

What once was a straightforward act of transforming an AC waveform into a DC source to power downstream devices is now greatly affected and driven by the power grid to maximize its available power.

AC/DC Power Module Line Filtering Publicatiedatum: 2012-01-17

Powerline filters protect expensive circuitry from potentially damaging power surges, as well as protecting the AC line from excessive noise conducted back into it from a noisy power converter.

Challenges and Solutions to Powering DSPs ASICs and FPGAs Using Power Modules Publicatiedatum: 2012-01-10

Modular, high-density POL (point-of-load) power DC/DC converters have some excellent advantages over other power management architectures.

Conducted and Radiated Emissions Reduction Techniques for Power Modules Publicatiedatum: 2011-12-27

DC/DC converters are a great high-frequency noise source. Designers must take careful steps to minimize and contain this noise near and around the converter to keep it from affecting other system components or the AC mains.

Optimal Power Management Techniques in Energy Harvesting Designs Publicatiedatum: 2011-11-30

Battery size constraints in energy harvesting systems necessitate creativity and innovation in order to maximize efficiency of the power source.

LowCost Ambient Light Sensor ALS Solutions Using Analog Output Devices Publicatiedatum: 2011-11-10

Ambient light sensor (ALS) products are quickly becoming one of the most effective solutions for power management and display quality enhancement in electronic products and systems.

Focus on Power Module Margining and Pre-Bias Startup Features Publicatiedatum: 2011-10-18

As newer applications and systems tend to have multiple voltages to power DSPs, µCs, FPGAs, and ASICs, modern power supply designs must be able to control how and when these voltages ramp to their final values after the power switch is activated.

Humidity Sensors and Signal Conditioning Choices Publicatiedatum: 2011-10-13

Relative humidity (RH) is defined as the ratio of the partial pressure of water vapor (in a gaseous mixture of air and water vapor) to the saturated vapor pressure of water at a given temperature.

Proper Use of Thermal Derating Curves for Power Modules Publicatiedatum: 2011-10-04

Designers using modular power converters for their systems know how critical a thermal derating curve is to the success of their design.

RTDs, PTCs, and NTCs: How to Effectively Decipher This Alphabet Soup of Temperature Sensors Publicatiedatum: 2011-09-14

Need a temperature sensor for your next application? You'll first need to sort through the three-letter acronyms before arriving at any BOMs.

Environmental Sensor Solutions: Gas Detection Publicatiedatum: 2011-09-08

A gas detection sensor’s function is to measure the concentration of gases. These devices have different methods to convert the gas detection element’s output to voltage.