Solutions USB Type-C™

La nouvelle norme USB-C (appelée USB Type-C dans le jargon technique) offre des performances plus élevées et promet d'offrir une plus grande simplicité aux utilisateurs, aux concepteurs et aux fabricants. ON Semiconductor propose une gamme complète de solutions USB Type-C et Power Delivery (PD).

  • Prise en charge de tous les modes USB Type-C, notamment les ports à double rôle (DRP), en aval (DFP) et en amont (UFP), et détection d'accessoires pour chaque mode, tout en offrant une flexibilité logicielle pour la prise en charge multi-plateforme.
  • L'interface I2C permet également des mises à jour aisées pour prendre en charge les changements de norme à venir.
  • Produits thermiquement efficaces dans un format compact pour une gamme complète d'applications.
USB Type-C

Qu'est-ce que l'USB Type-C ?

Solutions systèmes USB Type-C Power Delivery

Solutions systèmes USB Type-C et Power Delivery

Un port, un seul câble :

L'USB-C (« USB Type-C » dans le jargon technique) est la nouvelle norme pour les connecteurs, ports et câbles USB. Le connecteur USB Type-C est un connecteur réversible double face à 24 broches qui permet de connecter plusieurs dispositifs finaux tels que les ordinateurs portables, les tablettes, les PC, les moniteurs et les smartphones à l'aide d'un seul câble.

Très rapide :

Presque tous les dispositifs prenant en charge l'USB 3.1 utilisent le port USB-C. L'USB 3.1 présente une vitesse de pointe de 10 Gbps et peut fournir une puissance de sortie pouvant atteindre 20 V (100 W) et 5 A.

Prise en charge de Power Delivery (PD) :

L'USB Type-C permet d'utiliser chaque port comme port vidéo, d'alimentation ou de transfert de données.

Qu'est-ce que l'USB Power Delivery (PD) ?

Charge bidirectionnelle :

La dernière spécification USB Power Delivery prise en charge par la norme USB-C permet des transferts de puissance pouvant atteindre 100 W (20 V, 5 A), pour une charge rapide. La norme USB Type-C offre une puissance bidirectionnelle, ce qui permet au produit alimenté (hôte ou périphérique) de fournir la puissance.

Charge rapide et transmission de données simultanées :

La spécification USB Power Delivery offre une capacité d'échange rapide de rôles. Elle permet d'optimiser les fonctionnalités USB en fournissant une alimentation plus flexible et des données à l'aide d'un seul et même câble.

Prise en charge de plusieurs protocoles :

Divers protocoles sont pris en charge par les ports USB Type-C grâce aux modes alternés. Les modes alternés permettent aux adaptateurs de générer des signaux HDMI, VGA, DisplayPort ou autres à partir d'un seul port USB. Cela élimine le recours à des câbles individuels pour s'adapter à chaque type de dispositif final.

Ports en amont (UFP), en aval (DFP) et à double rôle (DRP)

Différents types de ports USB Type-C ont été développés pour prendre en charge les spécifications de flux de données dans une connexion USB, ainsi que la direction du flux de puissance dans une connexion Power Delivery. 

Les différents types de ports ont des rôles différents dans le flux de données et la distribution puissance.

Port en amont (UFP) :

Un port USB Type-C dans la configuration UFP est utilisé dans les dispositifs qui se connectent à un hôte USB (par exemple, moniteurs, lecteurs Flash, souris, etc.). Également connu sous le nom de « port USB consommateur/récepteur », il est responsable de la réception de la puissance produite par la source d'alimentation.

Port en aval (DFP) :

Un port USB Type-C dans la configuration DFP est utilisé sur les dispositifs hôtes (par exemple, le port en aval d'un concentrateur ou d'ordinateurs portables/PC) pour communiquer avec d'autres dispositifs. Également connu sous le nom de « port USB fournisseur/source », il transmet aussi la puissance par le biais du conducteur de puissance.

Port à double rôle (DRP) :

Il s'agit d'un port USB Type-C capable de basculer entre les configurations UFP et DFP. Étant donné que son rôle de consommateur/fournisseur de puissance peut être inversé de manière dynamique, il peut fonctionner en tant que fournisseur ou en tant que consommateur.

 

Adaptateur mural CA/CC

Accessoires

Prise murale USB

Câble actif

PC/ordinateur portable

Smartphone

Station d'accueil

English  |  Deutsch  |  Français