Low-Cost, Power Efficient EMG Prosthetic Hand (Part 3)
In my first blog, I talked about the plan and the overall roadmap. In my most recent blog, I talked about the technical plans and the road bumps we encountered. With all that out of the way, let’s talk about the final implementation and the results.
Webinar – Collecting Automation Data for AI Usage
Discover how automated data collection at the edge can transform the way production data is captured, contextualized, and shared.
Docker Part 2: Building Your First Container & Best Practices
We're going to move from theory to practice. We'll run our first container, build a custom Python application, and look at when and when not to use Docker in your projects.
Use an SBC to Quickly Implement Edge AI in New or Retrofit Applications
Date de publication : 2026-06-02
Learn how the Arduino UNO Q accelerates the development of real-time edge AI applications and industrial retrofits that require embedded Linux.
Use Rugged Modules to Move Industrial I/O Closer to the Machine
Use Advantech’s ADAM-200PN series of rugged machine-mount remote I/O modules for distributed control with daisy-chain connectivity via M12 connectors.
How Temperature Affects Electronic Components
When I first started working on electronic projects, temperature was the last thing on my mind. I was so focused on getting my circuits to work, making sure the wiring was right, the code ran, and the sensors were giving me the right values.
Solutions d'optimisation pour la tenue en courant et la dissipation thermique
La barre omnibus établit des voies à faible impédance entre les composants électriques, permettant une transmission efficace du courant et une dissipation thermique optimisée.
Protéger les moteurs industriels légers à l'aide de câbles spéciaux pour variateurs de fréquence
Date de publication : 2026-05-28
Les câbles pour variateurs de fréquence (VFD) de 2 kV de Belden sont dotés d'une isolation en XLPE, d'une mise à la terre symétrique et d'un blindage en ruban de cuivre afin de protéger les moteurs industriels légers contre les dommages causés par les hautes fréquences.
Webinaire – Accélérer la mise sur le marché des dispositifs corporels de santé Bluetooth® LE
Comment surmonter les défis de conception des dispositifs corporels médicaux connectés : durée de vie des batteries, expertise BLE, sécurité, conformité réglementaire et longs cycles de développement.
Hardware Accelerators & High-Level Synthesis (HLS)
For anybody interested, this article will give a crash course in what exactly constitutes a hardware accelerator and how they can be implemented by anybody.
Simplifier la conversion de puissance GaN avec les contrôleurs d'ADI
Date de publication : 2026-05-27
Découvrez comment les contrôleurs optimisés GaN d'ADI améliorent le rendement CC/CC, le contrôle d'attaque de grille et la fiabilité dans les conceptions de conversion de puissance haute vitesse.
Les drones peuvent atteindre de longues portées avec des signaux fiables grâce à des amplificateurs RF efficaces, linéaires et à gain élevé
Date de publication : 2026-05-26
Des amplificateurs efficaces, à gain élevé et hautement linéaires garantissent des communications fiables avec les drones dans les applications agricoles, commerciales et industrielles.
Le piège de la conformité se referme sur les câbles ignifuges
Les nouveaux règlements de l'UE ont un impact sur les applications de câbles plats flexibles, mais les solutions sans halogène et sans DBDPE du fournisseur leader GCT permettent d'échapper au piège de la conformité.
Résistances en alliage - Présentation, structure, matériaux, performances, applications et sélection
Découvrez les principes de base des résistances en alliage, notamment leurs différents matériaux de construction, leurs performances et leurs applications possibles.
Utiliser la technologie LTCC pour des filtres passe-bande RF performants, compacts et stables
Date de publication : 2026-05-21
Découvrez comment les filtres basés sur la technologie LTCC aident les concepteurs à répondre aux exigences de performances, de taille et de fiabilité des applications RF gigahertz.
Webinaire – Prévenir les temps d'arrêt coûteux grâce à la sélection et l'installation correctes des câbles VFD
Le choix d'un câble VFD inadapté peut entraîner des pannes de moteur, des interférences électromagnétiques (EMI), des temps d'arrêt coûteux et même des risques de sécurité.
Build Something Awesome: The WPI XRP Medal Challenge Is Here
Explore the WPI XRP Medal Challenge and create unique robotics builds with sensors, extensions, and maker creativity for hands-on innovation.
How Hardware Gets Hacked (Part 4): Memory Protections
Understand how memory read attacks work on MCUs and how to defend using debug disable, encryption, and hardware protection features.
Utiliser des antennes GNSS miniatures hautes performances pour minimiser les compromis de conception
Les concepteurs peuvent choisir parmi une large gamme d'antennes GNSS miniatures hautes performances pour minimiser les compromis de conception des récepteurs.
Découvrez comment le RTOS Zephyr et NXP Semiconductors simplifient le développement micrologiciel et accélèrent le déploiement dans les domaines de l'IoT, de l'automatisation industrielle et de l'edge computing.