LED d'éclairage centrées sur la personne Salud™

Les LED 3030 de moyenne puissance de Luminus Devices avec un rendu des couleurs et des rapports mélanopiques élevés sont parfaites pour les écoles, les usines et les bureaux

Image des LED d'éclairage centrées sur la personne Salud™ de Luminus DevicesLes LED Salud 3030 de moyenne puissance de Luminus Devices sont conçues et spécifiées de manière à obtenir des rapports mélanopiques/photopiques (M/P) spécifiques en plus de fournir une lumière confortable et de rendre les vraies couleurs.

Les scientifiques qui étudient le rythme circadien humain et la réaction physiologique à la lumière ont découvert que de faibles rapports M/P constituaient un signal pour indiquer au corps de se préparer à dormir, tandis que des rapports M/P plus élevés incitaient le corps à être plus alerte. La lumière du soleil est un parfait exemple d'éclairage ayant un rapport M/P élevé. La lumière du jour typique est d'environ 6500 K avec un rapport M/P d'environ 1,1.

La plupart de la lumière à des températures plus fraîches présente un rapport M/P élevé ; cependant, il n'est généralement pas souhaitable d'éclairer des espaces avec une lumière LED à température de couleur proximale (CCT) élevée car elle a tendance à être bleuâtre et inconfortable.

Le rapport M/P est une métrique conçue pour quantifier l'effet circadien de l'éclairage. Plus le rapport M/P est élevé, plus l'effet circadien de la source lumineuse est fort. L'augmentation de la teneur en bleu et cyan supprime la production de mélatonine dans le corps et augmente le rapport M/P. À mesure que la demande d'éclairage centré sur la personne augmente, les concepteurs d'éclairage doivent prévoir des niveaux adéquats de lux mélanopique (lux multiplié par le rapport M/P de la source lumineuse).

Les températures CCT froides ont tendance à avoir des niveaux plus élevés de contenu bleu et cyan et des rapports M/P plus élevés. Sous ce type de lumière, les gens ont tendance à être plus alertes et productifs, ce qui en fait un éclairage pour les écoles, les usines, les bureaux, etc. Les LED CCT chaudes ont souvent une teneur en rouge plus élevée et ont tendance à contenir moins de bleu et de cyan. Leur rapport M/P est donc plus faible et est idéal pour la relaxation nocturne et la préparation au sommeil. Il n'est pas habituel d'éclairer des espaces architecturaux avec des LED CCT très froides (> 4000 K) ; le défi consiste donc à créer des LED plus chaudes, 4000 K et moins, avec des rapports M/P plus élevés. Grâce aux LED Salud, il est possible d'obtenir des rapports M/P et un lux mélanopique élevés sans avoir à utiliser des LED à CCT élevée et sans avoir à suréclairer l'espace. Il en résulte un éclairage plus confortable, qui permet d'économiser de l'énergie, de réduire l'éblouissement et de garder les occupants en bonne santé, alertes et productifs.

Fonctionnalités
  • Spectre conçu avec du cyan amélioré pour la suppression de la mélatonine
  • LED avec rapports M/P typiques spécifiés
  • Le rapport M/P amélioré offre un éclairage diurne sain avec des LED CCT plus chaudes
  • Émission sur le spectre complet sans écart cyan
  • Excellent rendu des couleurs : Ra > 90
  • Émission enrichie de 660 nm pour des tons de peau naturels et un excellent rendu rouge
  • Absence de rayonnement UV proche, ce qui est plus sûr et meilleur que la lumière du soleil
Applications
  • Éclairage centré sur la personne
  • Éclairage diurne
  • Éclairage pour l'horticulture
  • Bureaux
  • Écoles
  • Usines
  • Centres de soins de santé
  • Hôpitaux
  • Maisons de retraite

Salud™ Human Centric Lighting LEDs

ImageRéférence fabricantDescriptionQuantité disponiblePrixAfficher les détails
LED MP3030 WARM WHT 3500K 3030MP-3030-21C2-35-90LED MP3030 WARM WHT 3500K 303013629 - Immédiatement$0.25Afficher les détails
LED MP3030 WARM WHT 3000K 3030MP-3030-21C2-30-90LED MP3030 WARM WHT 3000K 30301339 - Immédiatement$0.25Afficher les détails
LED MP3030 COOL WHITE 5000K 3030MP-3030-21C2-50-90LED MP3030 COOL WHITE 5000K 303012961 - Immédiatement$0.25Afficher les détails
LED MP3030 NEUT WHT 4000K 3030MP-3030-21C2-40-90LED MP3030 NEUT WHT 4000K 30301242 - Immédiatement$0.25Afficher les détails
Date de publication : 2020-06-17