Nettoyer une pointe de soudage en trois étapes
Le nettoyage de votre pointe de soudage permet non seulement d'assurer son efficacité continue, mais aussi de prolonger sa durée de vie. Suivez simplement ces trois étapes pour garantir la propreté de votre pointe de soudage.
Étape 1 :
Essayez d'utiliser une éponge en laiton ou une tresse en cuivre pour supprimer les particules ou l'oxydation en insérant la pointe et en la tournant plusieurs fois. Si cette opération ne suffit pas, appliquez la soudure avec un fil fourré et répétez l'opération.

Étape 2 :
Si la pointe n'est toujours pas propre, appliquez un nettoyant de pointe (également appelé activateur ou étameur de pointe). Il s'agit d'un mélange de flux et de métal d'apport qui présente une concentration de flux beaucoup plus élevée que le fil fourré traditionnel. Pour l'utiliser, chauffez le fer à souder et trempez la pointe dans le produit en la tournant pour bien la recouvrir. Le flux contenu dans le produit permet d'éliminer les traces d'oxydation et les accumulations de métal sur la pointe, tandis que le métal d'apport permet de la ré-étamer afin de la protéger et de prolonger sa durée de vie.

Étape 3 :
Retirez le surplus de produit nettoyant à l'aide d'une éponge humide, d'une éponge en laiton ou d'une tresse en cuivre. À ce stade, si la pointe n'a toujours pas retrouvé un aspect convenable, il est peut-être temps de la remplacer.
N'utilisez jamais de produits abrasifs pour nettoyer la pointe de soudage, car ils feraient disparaître la couche de protection et réduiraient donc sa durée de vie. Vous devriez alors remplacer la pointe prématurément.
Pour prolonger la durée de vie de votre pointe de soudage, nettoyez-la et étamez-la avant de la ranger. Sachez toutefois qu'une usure habituelle peut survenir au fil du temps, comme pour tous les produits. Si vous parvenez à nettoyer votre pointe de soudage en suivant les conseils ci-dessus, mais que vous devez utiliser du produit nettoyant de plus en plus souvent, cela signifie que la pointe s'use. Il peut être judicieux de la remplacer avant qu'elle ne devienne complètement inutilisable. Si vous avez besoin d'une pointe de rechange, jetez un œil à notre vaste sélection de pointes de soudage en stock ici.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum