Le cas des alimentations secourues
Il est de plus en plus important de protéger les systèmes électroniques contre les transitoires de lignes électriques et d'assurer la continuité de leur fonctionnement. Cela vaut particulièrement pour les secteurs commerciaux et industriels, où une panne due à des problèmes d'alimentation peut entraîner une perte de temps de production et de revenus.
La protection de l'alimentation est particulièrement vitale pour les équipements de mise en réseau. La plupart des entreprises se reposent sur leur infrastructure de technologie de l'information (IT) pour réaliser des activités commerciales quotidiennes comme l'enregistrement des commandes en ligne, le service client et même la surveillance et l'exécution de leurs lignes de production. La protection de l'alimentation pour ce type d'équipements est le plus souvent fournie par des systèmes d'alimentation secourue (UPS).
L'utilisation la plus fréquente d'une alimentation secourue est de fournir une batterie de secours à court terme lorsque la source d'alimentation principale est défaillante. Cependant, la plupart des systèmes d'alimentation secourue peuvent compenser une variété de problèmes relatifs à l'alimentation, notamment :
- Panne d'alimentation totale – Comme indiqué ci-dessus, la principale fonction d'une alimentation secourue est de fournir une alimentation de secours. La panne d'alimentation peut être brève ou prolongée. Un bon système d'alimentation secourue doit fournir la puissance nécessaire pour prendre en charge le fonctionnement normal du réseau pendant un temps limité, pour laisser aux serveurs et aux opérateurs le temps d'enregistrer et de sauvegarder les données critiques. Les pannes prolongées nécessitent une source d'alimentation supplémentaire, comme un générateur diesel. Généralement, seuls les hôpitaux, les services d'urgence et les plus grandes entreprises peuvent se permettre d'implémenter et d'entretenir des générateurs.
- Pointe de puissance – Décrites comme des transitoires haute tension de courte durée, les pointes de puissance peuvent résulter de transitions de puissance par de grands équipements sur une ligne électrique partagée, de déclenchements de disjoncteurs ou de la foudre. Les pointes de puissance d'une intensité élevée peuvent endommager les équipements non protégés de la ligne. La plupart des systèmes d'alimentation secourue sont conçus pour éliminer les pointes de puissance, protégeant ainsi les équipements en aval.
- Baisse de tension – Il s'agit d'une chute de tension secteur momentanée ou prolongée dans certains cas, qui entraîne généralement l'affaiblissement des lampes à incandescence, d'où l'appellation « baisse de tension ». Une alimentation secourue maintient une tension de sortie constante tout au long d'une baisse de tension typique, ce qui permet aux équipements de fonctionner normalement malgré la situation.
- Point de défaillance unique – Lorsqu'il est extrêmement important de préserver la fiabilité d'un système d'alimentation, comme dans les hôpitaux ou les grandes entreprises, une seule très grande alimentation secourue peut représenter un point de défaillance unique et provoquer l'arrêt de l'ensemble du site en cas de problème. Pour une meilleure fiabilité, l'intégration de plusieurs systèmes d'alimentation secourue plus petits peut fournir une redondance de protection de l'alimentation équivalente à celle d'un très grand système d'alimentation secourue.
Mais qu'est-ce qu'une alimentation secourue ?
Pour faire simple, une alimentation secourue est un dispositif fournissant une alimentation d'urgence en cas de panne de l'alimentation secteur. Pour cela, elle utilise une ou plusieurs batteries et des circuits de commande. Contrairement aux générateurs de secours, les systèmes d'alimentation secourue fournissent une alimentation de secours quasi instantanée aux dispositifs en aval, éliminant ainsi presque toute interruption de la puissance d'entrée. Cependant, les batteries d'alimentation secourue peuvent fournir une alimentation de secours pendant une durée limitée seulement, typiquement de cinq à quinze minutes, appelée « temps de fonctionnement de secours » de l'alimentation secourue. Ce temps de fonctionnement permet de mettre en marche les alimentations secondaires ou d'arrêter les dispositifs protégés. Ainsi, une alimentation secourue ne constitue pas une source d'alimentation continue pendant la tentative de restauration de l'alimentation secteur.
Où trouver une alimentation secourue ?
Si vous cherchez une alimentation secourue, la meilleure option est de vous tourner vers Digi-Key Electronics, qui propose une large gamme de dispositifs de protection de l'alimentation de différents fournisseurs, notamment Tripp Lite. Tripp Lite propose des systèmes d'alimentation secourue affichant des valeurs nominales de 180 W à 3750 W. De nombreuses unités incluent des prises protégées par alimentation secourue pour les équipements critiques et des prises avec parasurtenseur uniquement pour les équipements non critiques. Certaines unités sont même dotées de connexions de ligne de données/média, comme RJ11, RJ45 et des connexions coaxiales de type F.
Tripp Lite fournit non seulement des systèmes d'alimentation secourue à montage sur rack pour les secteurs commerciaux et industriels, mais aussi des modèles de bureau pour un usage à domicile et au bureau.
L'alimentation secourue à montage sur rack SMART5000TEL3U de Tripp Lite (à gauche) peut fournir une alimentation de secours de 3750 W pendant 8,5 minutes maximum, tandis que l'alimentation secourue de bureau INTERNET350U (à droite) peut prendre en charge un ordinateur jusqu'à 12 minutes. (Source de l'image : Tripp Lite)
Si vous recherchez uniquement une protection contre la surtension, Tripp Lite propose une gamme de parasurtenseurs disponibles dans des modèles à montage sur rack et dans des versions bureau/sol/mur pour un usage commercial/industriel et à domicile/au bureau. Pour les parasurtenseurs (et systèmes d'alimentation secourue) offrant une « garantie à vie ultime » (Ultimate Lifetime Insurance), Tripp Lite s'engage à réparer ou remplacer les équipements endommagés par une surtension si leur connexion était adaptée, et ce, jusqu'au montant spécifié. Plusieurs unités à compatibilité internationale sont également disponibles.
Le parasurtenseur ISOBAR12ULTRA à montage sur rack de Tripp Lite (à gauche) présente une protection nominale de 3840 J et 12 prises (2 à l'avant/10 à l'arrière), tandis que le parasurtenseur TLP606 (à droite) offre une protection nominale de 790 J et 6 prises. (Source de l'image : Tripp Lite)
En résumé, la protection de l'alimentation est essentielle dans les environnements commerciaux et industriels d'aujourd'hui pour assurer l'intégrité des données, le temps de production et le rendement. Par conséquent, il est nécessaire d'investir dans des systèmes d'alimentation secourue et/ou des parasurtenseurs pour les dispositifs critiques.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum