Comment mesurer correctement la résistance
La dernière vidéo a présenté les principes de base de l'utilisation de multimètres à sélection manuelle et automatique de gamme. Cette vidéo présente comment tester la tension, le courant et la résistance d'un circuit. Afin de couvrir un sujet à la fois, j'aborderai quelques notions sur la mesure de la résistance dans ce blog, avec des blogs séparés couvrant la tension et le courant.
Commencez par brancher la sonde noire sur le port « COM » et la sonde rouge sur le port marqué Ω. Remarque : ce port peut également comporter d'autres symboles pour diverses mesures. Ensuite, si vous utilisez un multimètre à sélection automatique de gamme, réglez simplement le cadran sur Ω. Si vous utilisez un appareil de mesure à sélection manuelle de gamme, vous devrez avoir une idée assez précise de la gamme que vous utilisez. En cas de doute, commencez par la gamme la plus élevée et réduisez-la au besoin pour obtenir un résultat plus précis. L'image ci-après illustre un exemple d'appareil de mesure à sélection manuelle de gamme.
*Remarque : chaque appareil de mesure est différent avec ses propres valeurs maximales. Cette image sert uniquement d'exemple et n'est donc pas une représentation directe de chaque appareil de mesure.
Les mesures de résistance peuvent être affectées par d'autres composants d'un circuit. Le seul moyen fiable de mesurer la résistance consiste à retirer complètement le composant du circuit et à le tester. Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer cette opération, vous devrez peut-être recourir à la loi d'Ohm (R = V/I) pour trouver la valeur.

Lorsque vous essayez de trouver la valeur de la résistance, vous pouvez lire le code couleur sur la résistance et utiliser ce calculateur afin de déchiffrer la valeur. Si vous prenez la mesure à l'aide d'un multimètre pour vérifier la valeur, rappelez-vous que toutes les résistances présentent un niveau de tolérance, et il est donc possible que le résultat ne corresponde pas exactement à celui indiqué par le code couleur.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum