Comment savoir si vos composants électroniques sont homologués RoHS/REACH
Les ingénieurs en électronique doivent respecter les normes. DigiKey peut les aider.
Un précédent article de blog de DigiKey a abordé la tendance à rendre l'électronique plus respectueuse de l'environnement en utilisant trois concepts liés à la conception de produits :
- Conception durable
- Fabrication écologique
- Économie circulaire
Cependant, les ingénieurs en électronique les plus attentifs auront peut-être remarqué qu'il manquait quelque chose à la liste : les réglementations environnementales. Il ne s'agissait pas d'une erreur, mais d'une décision stratégique, car les réglementations et certifications font l'objet d'une discussion à part entière.
Comme c'est souvent le cas, l'UE a ouvert la voie avec l'élaboration de deux réglementations :
- Restriction des substances dangereuses (RoHS)
- Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques (REACH)
Ainsi, si un fournisseur de produits électroniques souhaite fournir des technologies à des clients de l'UE — que ce soit directement ou indirectement à un équipementier — ces deux réglementations environnementales doivent être prises en compte lors du processus de développement des produits.
Cet article de blog se penche sur ces deux réglementations, leur impact sur les ingénieurs de conception électronique et la manière dont DigiKey peut les aider.
Qu'est-ce que la directive RoHS et quel est son impact sur l'industrie électronique ?
La norme RoHS vise à restreindre l'utilisation de substances dangereuses dans les composants électriques et électroniques. Les substances interdites par cette réglementation sont les suivantes :
- Plomb
- Mercure
- Cadmium
- Chrome hexavalent
- Polybromobiphényles
- Éthers diphényliques polybromés
- Quatre phtalates différents (DEHP, DBP, BBP et DIBP)
Ces substances sont dangereuses pour l'homme et pour l'environnement. Elles représentent donc une menace pendant la fabrication et en fin de vie d'un produit, qu'il soit transféré dans une décharge ou une usine de recyclage.
Cette norme s'applique à toute entreprise qui fournit, vend ou distribue des produits électriques, des sous-assemblages, des composants ou des câbles à l'UE par le biais de la vente directe, de revendeurs, de distributeurs, d'intégrateurs ou d'équipementiers.
Il convient de noter que la norme RoHS prévoit certaines exceptions, notamment en ce qui concerne l'utilisation du plomb. Elle ne couvre pas non plus la production ou l'utilisation de batteries.
Cette norme a connu deux itérations depuis sa création en 2006. RoHS 2, publiée en 2011, a étendu le champ d'application de la norme pour couvrir davantage de composants et a imposé aux entreprises de produire davantage de documents pour prouver leur conformité. Quant à RoHS 3, elle a ajouté les quatre phtalates à la liste des composés soumis à restriction.
C'est le National Measurement Office (NMO) qui se charge de faire appliquer la norme RoHS, et les sanctions peuvent aller d'amendes à des peines d'emprisonnement. Les ingénieurs doivent donc respecter scrupuleusement cette réglementation.
Qu'est-ce que REACH, et pourquoi les ingénieurs en électronique doivent-ils y être attentifs ?
REACH est une réglementation de l'UE qui vise à protéger la santé humaine et l'environnement contre certaines substances extrêmement préoccupantes (SVHC) sans impact négatif sur la compétitivité de l'UE et de ses industries chimiques. Elle a une portée considérable et couvre les substances qui peuvent être utilisées dans tous les aspects de la vie, des processus industriels à l'usage domestique.
Par exemple, REACH inclut non seulement les produits de nettoyage industriels, mais aussi les peintures, les vêtements, les meubles et les produits électroniques ménagers. Cela signifie que, contrairement à la directive RoHS, REACH concerne la plupart des entreprises présentes dans l'UE.
Trois rôles individuels et/ou d'entreprise entrent dans le cadre de REACH :
- Les fabricants, qui produisent et/ou fournissent des produits chimiques à des personnes ou à des groupes dans l'UE
- Les importateurs, qui achètent des articles provenant de l'extérieur de l'UE destinés à être utilisés ou vendus dans l'UE
- Les utilisateurs en aval, qui sont les organisations ou les particuliers qui manipulent des produits chimiques dans l'UE
L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) veille au respect de cette réglementation, tandis qu'il incombe aux entreprises de fournir la preuve de leur conformité. Ainsi, les entreprises doivent identifier, gérer et évaluer les risques liés aux produits chimiques. Ces documents doivent prouver à l'ECHA que les substances extrêmement préoccupantes sont utilisées en toute sécurité et que des processus de gestion des risques sont en place et sont bien suivis. Si les risques ne peuvent pas être gérés, l'utilisation d'une substance peut être restreinte ou interdite. Par ailleurs, la plupart des substances dangereuses doivent être remplacées par des alternatives plus sûres lorsqu'il en existe.
REACH diffère principalement de RoHS par son champ d'application. REACH supervise la production et l'utilisation de centaines de substances extrêmement préoccupantes en fonction de leur effet sur l'homme et sur l'environnement. Quant à la norme RoHS, elle ne restreint que les substances présentes dans les équipements électriques et électroniques.
DigiKey aide les ingénieurs à se procurer des composants conformes aux normes RoHS et REACH
Selon les déclarations REACH et RoHS de DigiKey, l'entreprise peut fournir des informations et des documents pour prouver qu'un produit particulier vendu par ses soins est (ou n'est pas) conforme à l'une ou l'autre de ces réglementations.
Le statut RoHS et REACH, tel qu'il apparaît sur la page produit DigiKey pour l'ordinateur monocarte Raspberry Pi 5 SC1112, équipé d'une puce Broadcom BCM2712 avec processeur Arm Cortex-A76. (Source de l'image : DigiKey.)
Les pages produits de DigiKey, comme celle ci-dessus, indiquent également le statut de conformité de l'article. Il est important de noter que DigiKey vend des produits conformes et non conformes à ces réglementations. Lorsque les ingénieurs recherchent des composants pour leurs conceptions, ils doivent donc choisir en conséquence s'ils souhaitent que le produit final soit conforme aux réglementations RoHS et REACH. Les indications de produits que les ingénieurs doivent rechercher incluent les suivantes :
- Statut REACH :
- REACH - Non concerné : le produit et l'emballage ne contiennent aucune substance extrêmement préoccupante, telle qu'identifiée par l'ECHA.
- REACH - Concerné : le produit contient des substances extrêmement préoccupantes, telles qu'identifiées par l'ECHA, et peut requérir une attention particulière de la part de l'utilisateur.
- Non défini par le fournisseur : le produit n'a pas encore été classé par l'ECHA dans le cadre de la directive REACH.
- Statut RoHS :
- Conforme à ROHS3 : le produit ne contient aucune substance réglementée ou est exempté.
- Conforme à RoHS : le produit ne contient aucune des six substances d'origine ou est exempté.
- Non conforme à RoHS : le produit contient une ou plusieurs des substances réglementées et n'est pas exempté.
- RoHS non applicable : le produit n'entre pas dans le champ d'application de la directive RoHS.
- Non défini par le fournisseur : le produit n'a pas encore été classé dans le cadre de la directive RoHS.
Pour plus d'informations sur les efforts de DigiKey en matière d'environnement et de conformité à RoHS et REACH, consultez les déclarations.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum