Comment et quand utiliser une tresse à dessouder
Ne serait-ce pas génial si nous étions tous parfaits et si nous n'avions jamais gâché un projet de soudure ? Malheureusement, dans le monde réel, cela ne fonctionne pas de cette façon. Pour les petits projets, la tresse à dessouder est là pour vous sauver la mise.

Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de morceaux de fils en cuivre tressés, d'un calibre généralement compris entre 18 et 42 AWG. C'est l'outil idéal lorsque vous avez besoin de retirer autant de soudure que possible pour un joint en pont ou pour enlever un composant. L'utilisation d'une pompe à dessouder peut être fastidieuse car elle requiert l'utilisation des deux mains ce qui rend la tâche légèrement difficile. En outre, elle ne permet pas de retirer le surplus de soudure aussi efficacement qu'une tresse à dessouder utilisée correctement.
Pour utiliser une tresse à dessouder, il suffit de placer l'extrémité de la tresse sur la soudure à enlever, puis de placer la pointe de soudage chaude dessus. La tresse chauffe et « absorbe » la soudure. Lorsque le processus démarre, on peut d'ailleurs voir la soudure être tirée dans la tresse à dessouder. Cela fonctionne également très bien pour les petits joints qui sont rapprochés, car vous pouvez couper l'extrémité de la tresse en biseau afin d'obtenir une pointe fine et précise.

Si la tresse à dessouder est saturée de soudure (comme illustré) et que vous devez encore vous en servir, coupez tout simplement la partie concernée avant de poursuivre. Lorsque vous avez terminé d'enlever tout le surplus de soudure, coupez la partie usagée de la tresse pour pouvoir la réutiliser. Attention, la tresse à dessouder n'est pas idéale lorsque la quantité de soudure à enlever est importante. Dans ce cas, il est plus facile de commencer avec une station de dessoudage ou une pompe à dessouder, puis de terminer avec la tresse à dessouder.
La tresse à dessouder est disponible avec ou sans flux, et avec différents types de flux. Le flux aide à bien nettoyer la surface chauffée, ce qui favorise inévitablement le flux de soudure. Il est recommandé d'ajouter du flux à une tresse à dessouder qui n'en contient pas ou à une tresse qui en contient mais qui est déjà un peu usée. Pour en savoir plus sur les différents types de flux, consultez ce blog.
En résumé, la tresse à dessouder ne convient pas à tous les travaux, mais constitue un très bon outil à avoir sous la main pour les réparations rapides.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum