Cinq motifs de défaillance prématurée d'un câble hautement flexible
Contrairement au câble traditionnel, le câble hautement flexible peut tolérer des degrés élevés de torsion dans les applications d'automatisation industrielle. Cependant, lorsque des câbles hautement flexibles sont utilisés dans la mauvaise application ou ne sont pas installés correctement, ils s'usent plus vite que lorsqu'ils sont utilisés comme prévu. Les interruptions imprévues en raison de problèmes de câbles et la nécessité de remplacer souvent des câbles coûtent plus cher que de faire les choses bien dès le départ.
Les bras robotiques utilisent des câbles hautement flexibles pour améliorer leur fiabilité et prolonger leur durée de vie en fonctionnement. (Source de l'image : Alpha Wire)
En nous basant sur notre grande expérience, nous avons élaboré une liste des raisons pour lesquelles un câble hautement flexible peut être défaillant, ainsi que des recommandations pour éviter ces scénarios.
Marge trop courte
La marge est la longueur de câble prise en charge dans le chemin de câbles. Elle permet d'éviter au câble d'avoir à subir des torsions qui pourraient l'endommager. Une marge trop courte entraîne le vrillage des câbles, car ces derniers compensent la surcharge. Avec un câble hautement flexible, le changement de position ou la migration de l'élément conducteur provoque une torsion du câble, ce qui entraîne le déplacement d'autres éléments. Plus le câble se tord, plus la situation s'aggrave.
Assurez-vous d'avoir une marge de la longueur idéale pour votre câble. En règle générale, les câbles plus lourds qui contiennent davantage d'éléments conducteurs nécessitent une plus grande marge que les câbles plus légers avec moins d'éléments conducteurs.
Mauvaise manipulation
Un câble dit « flexible » n'a pas de définition standard. Par conséquent, de nombreuses personnes pensent que ces câbles peuvent résister à des conditions rigoureuses, alors qu'ils peuvent être endommagés par des tractions excessives, des torsions ou des négligences lors de l'installation.
Lors de l'installation, manipulez soigneusement les câbles hautement flexibles. Suivez les recommandations d'installation du fabricant fournies avec les câbles. Ne tirez pas sur les câbles car cela peut entraîner des torsions inutiles.
Trop de câbles dans un chemin de câbles
Les chemins de câbles sont conçus pour éviter que les câbles ne soient endommagés. Toutefois, un chemin surchargé peut se casser, provoquant ainsi une accumulation de chaleur et la panne des composants. Les chemins surchargés peuvent également empêcher les câbles de bouger librement, ce qui peut entraîner des torsions indésirables.
Pour éviter ces problèmes, réduisez le nombre de câbles hautement flexibles dans le chemin de câbles. Les câbles doivent être placés à plat dans le chemin, et jamais les uns sur les autres. Les fabricants de chemins de câbles fournissent des conseils pour éviter cette surcharge de câbles.
Abrasion excessive lors des mouvements
Même si les câbles hautement flexibles sont conçus pour bouger, ils ne sont pas prévus pour supporter une abrasion ou une friction en continu. Les gaines et les revêtements isolants des câbles sans caractéristiques de flexibilité peuvent se dégrader rapidement.
Utilisez toujours des câbles dont la gaine extérieure résiste à l'abrasion. Les matériaux et composés utilisés dans les revêtements des gaines extérieures de ces câbles sont durables et flexibles pour empêcher les craquelures, le gonflement, les déchirures et l'usure générale.
Mauvaise sélection de câbles
Choisir un câble hautement flexible peut sembler être une bonne solution pour se préserver des pannes, mais tous les câbles hautement flexibles ne sont pas égaux. Selon leur conception et leur fabrication, ils peuvent être prévus pour des mouvements différents.
Assurez-vous de bien comprendre les exigences de votre application avant de choisir un câble. Devra-t-il être plié autour d'un objet ? Bouger d'avant en arrière ? Le matériau choisi a également une incidence sur les performances du câble, alors veillez bien à opter pour un matériau qui présente la flexibilité et la durée de vie nécessaires.
Pour savoir comment la gamme étendue de câbles hautement flexibles d'Alpha Wire peut répondre aux exigences de votre projet, dites-nous-en plus sur votre application ou consultez nos nombreux produits disponibles chez DigiKey.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum