Innovation de pointe avec les FPGA
L'intelligence artificielle est tout simplement trop utile pour rester dans le cloud. La demande en matière de traitement par une IA locale augmente à mesure que les dispositifs intelligents ont besoin de l'intelligence sans connexion Internet. Tout le monde parle d'IA d'avant-garde et Terasic ne fait pas exception. Il s'agit même de son thème pour le concours de conception InnovateFPGA de cet été.
Atouts d'un FPGA. (Source : Terasic)
Des équipes du monde entier soumettent actuellement leurs propositions de projet afin d'illustrer leur point de vue concernant l'intelligence artificielle. De nombreux prix en espèces et kits de développement de Terasic seront décernés aux meilleurs projets au niveau régional et au niveau mondial. Les trois meilleures équipes de chaque région gagneront également un voyage à Tianjin, en Chine, où elles pourront présenter leur conception lors de la grande finale qui se tiendra à l'occasion de l'International Conference on Field-Programmable Technology 2019.
L'un des critères sur lesquels les équipes seront jugées est leur capacité à démontrer les trois atouts d'un FPGA d'Intel. Les avantages que les FPGA peuvent apporter aux systèmes de processeur sont les suivants : augmentation des performances, adaptation aux changements et extension des E/S. Avec le thème de l'IA, les performances constitueront probablement un aspect important, car les FPGA surpassent les processeurs traditionnels pour les opérations matricielles courantes dans les réseaux neuronaux, la vision artificielle et d'autres applications connexes.
Pour le concours de cette année, les développeurs ont le choix entre deux plateformes SoC Intel Cyclone V pour créer leur conception FPGA innovante. Le kit DE10-Nano, la star du concours de l'année dernière, fait son retour et est maintenant accompagné du nouveau kit de démarrage OpenVINO, une carte PCIe avec presque 3 fois plus d'éléments logiques que le DE10-Nano. Les participants peuvent également utiliser le kit d'outils d'apprentissage profond OpenVINO d'Intel qui est parfaitement compatible avec le kit de démarrage de Terasic du même nom.
Schéma fonctionnel du kit de démarrage OpenVINO. (Source : Terasic)
L'envoi des projets s'est achevé en juin et le premier tour de scrutin est terminé, mais les finales régionales viennent de commencer et se dérouleront du 9 au 23 octobre. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous inscrire en tant que membre de la communauté sur le site Web du concours. Cette inscription vous permet de voter pour vos projets préférés et de poser des questions ou de laisser des commentaires aux participants. Pour récompenser ceux qui participent activement à la communauté, Terasic organise des tirages au sort pour désigner les gagnants de deux kits DE10-Nano chaque semaine de la période de vote.
Cette année, une grande variété de projets a été présentée, des systèmes de contrôle du trafic aux dispositifs EEG de lecture de la pensée. Voici quelques-uns de mes projets préférés parmi les finalistes régionaux :
(Source de l'image : Innovatefpga.com)
- AS026 – iOwlT : Ce projet s'inspire de la chouette effraie, qui peut utiliser le son pour localiser ses proies dans l'obscurité. Toutefois, au lieu de chasser pour se nourrir, iOwlT cherche à utiliser la technique de la chouette effraie pour repérer les coups de feu. L'objectif actuel est de renforcer la sécurité dans les zones urbaines ou les lieux dans lesquels la chasse est interdite. Ce type de système peut également être généralisé afin de détecter d'autres sources sonores.
(Source de l'image : Innovatefpga.com)
- AP053 – Interface EEG pour fauteuil roulant : Les fauteuils roulants électriques offrent mobilité et indépendance aux personnes souffrant d'un handicap physique, mais nécessitent généralement l'usage d'une main. L'objectif de ce projet est de contrôler un fauteuil roulant à l'aide de la pensée humaine (EEG) et de rendre les fauteuils roulants plus accessibles aux personnes qui n'ont plus l'usage de leurs mains.
(Source de l'image : Innovatefpga.com)
- AP047– Traduction en temps réel de la langue des signes : Lorsque vous pensez à la traduction de la langue des signes, la première chose qui vous vient à l'esprit est sans doute la vision artificielle. Après tout, les humains interprètent bien la langue des signes par la vue. Ce projet adopte une approche différente et utilise des unités de mesure inertielle avec l'activité électrique générée par les muscles (EMG) pour classer les gestes et les traduire en cinq langues différentes. Le résultat peut être reçu sous forme audio par l'intermédiaire d'un haut-parleur ou sous forme de transcription textuelle envoyée à un téléphone portable.
Consultez le portail InnovateFPGA pour rejoindre la communauté et découvrir les projets. N'oubliez pas de voter pour faire gagner vos projets préférés !
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum

Taylor Roorda, ingénieur d'application associé chez DigiKey, a rejoint l'organisation en 2015 avec pour principaux centres d'intérêt les systèmes embarqués, la logique programmable et le traitement des signaux. Il est titulaire d'une licence en génie électrique de l'Université d'État du Dakota du Nord et il consacre son temps libre à jouer de la guitare et à écrire de la musique.