Configurateur intelligent SCTL55 de Carlo Gavazzi
Vous est-il déjà arrivé, lors du dépannage d'un capteur, de vous dire : « Si seulement je pouvais accéder à l'historique du capteur sur un dispositif facile à utiliser… » ? Vous pourriez ainsi obtenir des informations comme sa date de mise en service, le nombre d'événements à température maximale qu'il a détectés, ou encore les conditions de l'application dans laquelle il était installé. Bonne nouvelle : Carlo Gavazzi a ce qu'il vous faut. Son nouveau configurateur intelligent SCTL55 portable pour l'Industrie 4.0 peut faire tout ça pour vous, et bien plus encore. Récemment, j'ai eu le privilège d'assister à une démonstration en direct de ce configurateur intelligent de Carlo Gavazzi lors du salon PackExpo 2019 à Las Vegas. Dans cet article, nous allons découvrir les capacités du tout nouveau dispositif de Carlo Gavazzi qui change la donne dans le monde de la communication IO-Link.
Tout d'abord, le configurateur intelligent portable est doté d'un écran tactile HD de 5,5 pouces. Des LED supplémentaires permettent d'identifier les informations sur le dispositif : alimentation, communication IO-Link, erreurs, S102 et USB. Le SCTL55 exécute des applications dédiées qui permettent à l'utilisateur d'accéder à des diagnostics avancés. Vous pouvez ainsi consulter l'historique du dispositif pour tout savoir : performances du capteur depuis sa mise en service, cycles, alarmes, données environnementales, nombre de détections, et bien plus encore. Le dispositif est doté d'une interface utilisateur graphique intuitive qui permet à l'utilisateur de contrôler les capteurs les plus complexes. Cela réduit également la contrainte exercée sur les PLC.
Figure 1 : Configurateur intelligent IO-Link SCTL55 de Carlo Gavazzi. (Source de l'image : Carlo Gavazzi)
Le configurateur est doté de quatre connexions physiques standard pour capteurs : M12, M8 3 fils, M8 4 fils et une connexion câblée avec pince de test. Il inclut un logement pour carte SD pour une configuration facile des fichiers, et un port Micro-USB pour la charge. Le SCTL55 présente une autonomie de 5 heures en fonctionnement intégral et de 22 heures en mode veille grâce à sa batterie LI-ION haute capacité. L'une de mes fonctionnalités préférées est qu'en l'absence de fichier IODD de capteur dans sa mémoire, le SCTL55 est capable de télécharger rapidement les spécifications d'une vaste gamme de capteurs via sa capacité Wi-Fi. À l'aide de ces spécifications, il peut alors consulter l'historique de données complet du capteur. Il peut suivre les conditions environnementales, les heures, les détections, les événements, les cycles et bien plus encore.
La configuration des capteurs se fait très facilement grâce à la capacité du configurateur intelligent à prendre en charge le tout dernier protocole IO-Link, à savoir IO-Link 1.1. Cela signifie également qu'il est compatible avec les versions IO-Link précédentes (il prend donc en charge les versions 1.0 et 1.1). Les paramètres des capteurs sont facilement ajustables, avec une bonne résolution, pour tirer le maximum de votre capteur dans son application. Que la sortie de votre capteur soit de type NPN ou PNP, que vous l'utilisiez en mode push-pull, normalement ouvert ou normalement fermé, ou que vous souhaitiez modifier la distance de détection, vous pouvez ajuster les paramètres de base afin qu'ils correspondent précisément à votre application. Il est également possible d'exécuter d'autres fonctions encore plus complexes, comme la temporisation ou les portes logiques. Autre fonctionnalité importante disponible sur le configurateur : vous pouvez enregistrer la configuration de votre capteur pour l'appliquer à de futurs capteurs. Ainsi, vous n'avez pas à reconfigurer chaque capteur à chaque utilisation, ce qui vous fait gagner du temps.
Tout cela étant dit, qu'est-ce que le configurateur intelligent apporte à l'industrie ? La réponse est simple : il permet aux ingénieurs en usine de réaliser des opérations de maintenance préventive beaucoup plus facilement. Il s'adapte aussi bien aux opérations à petite échelle qu'aux réseaux de capteurs complexes. Les ingénieurs peuvent connecter le configurateur aux capteurs directement sur la machine, même à l'intérieur si nécessaire. Le configurateur peut les prévenir si la machine fonctionne aux spécifications maximales, ce qui réduit la durée de vie des capteurs. C'est notamment le cas lorsque la machine fonctionne à la température maximale pendant une période prolongée. Grâce à ces informations, la maintenance préventive permet de réduire les temps d'arrêt, l'endommagement des équipements, les pertes de revenus et même les risques liés à la sécurité.
Le SCTL55 est actuellement en stock chez Digi-Key. Pour plus d'informations, consultez la page dédiée au configurateur intelligent de Carlo Gavazzi.
Pour en savoir plus :
https://www.youtube.com/watch?v=iyiX9tTj8vE&feature=youtu.be
https://www.gavazzionline.com/pdf/BRO-SCTL55-eng.pdf
https://www.gavazzionline.com/pdf/sctl55_im.pdf
https://www.gavazzionline.com/pdf/IO-Link_System_Description_engl_2018.pdf
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum