La télématique au service du diagnostic des pannes de moteur
Avec la contribution de Rédacteurs nord-américains de DigiKey
2022-09-14
Les moteurs Diesel sont des composants systèmes essentiels dans une majorité d'applications dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, de la santé, de la construction, des data centers, des banques et des services publics. Or, les pannes et les temps d'arrêt des moteurs sont susceptibles d'avoir un impact financier. D'où l'adoption croissante de solutions de surveillance intelligentes concernant les moteurs Diesel.
En quoi la télématique est-elle indispensable aux moteurs ?
La surveillance et l'entretien des moteurs Diesel ayant toujours été effectués manuellement et sur site, cela entraîne de lourdes pertes pour les entreprises, les agences de location et les clients en raison du manque de données pertinentes. La télématique pour moteurs Diesel assure un fonctionnement ininterrompu.
La télématique offre une visibilité sur différents paramètres tels que la puissance du moteur, la consommation de carburant, la localisation et les heures d'utilisation. La connaissance de ces paramètres peut contribuer à l'optimisation des programmes d'entretien et à la prévention des pannes de générateurs. La télématique peut également permettre une analyse plus poussée grâce à des logiciels qui fournissent des analyses prédictives, des alertes pour les utilisateurs, une répartition intelligente et de nombreuses autres fonctionnalités précieuses. Grâce à ces mesures puissantes, les utilisateurs et les entreprises peuvent réaliser d'importantes économies, bénéficier d'un meilleur retour sur investissement (ROI) et améliorer le service à la clientèle.
Données de diagnostic pour les moteurs
Les dispositifs télématiques extraient les données du système de diagnostic embarqué afin de fournir des informations précieuses sur l'intégrité, les performances et l'état de la machine. Les informations de diagnostic concernent la consommation de carburant, la durée de fonctionnement du moteur et l'état de l'alimentation.
En général, les résultats de ces données parviennent à l'utilisateur dans des systèmes logiciels faciles à interpréter, dont beaucoup sont accessibles depuis n'importe quel dispositif. Outre l'envoi de données en ligne, les solutions télématiques intelligentes transmettent des rapports par notification SMS en cas de détection de certains événements (Figure 1). Certains des défis pouvant être résolus par les solutions télématiques portent sur la programmation de la maintenance et sur la récupération des équipements volés.
Figure 1 : Quelques-uns des événements qui peuvent être détectés et relayés au personnel approprié afin qu'il prenne des mesures si nécessaire. (Source de l'image : iWave Systems)
Voici quelques raisons pour lesquelles une solution de surveillance intelligente est bénéfique pour les fabricants de moteurs :
- Rationalisation des performances en surveillant en permanence les paramètres vitaux sur l'ensemble des sites de déploiement
- Amélioration de la prise de décision grâce à des informations détaillées et précises et à des analyses en temps réel des performances des moteurs Diesel
- Accroissement de la satisfaction des clients en traitant de manière proactive les difficultés avant qu'elles ne deviennent des problèmes
- Alertes SMS définies par l'utilisateur en cas de défaillance ou de mauvaise utilisation du moteur
- Classification des informations (par région/par modèle/par concessionnaire)
- Augmentation des bénéfices grâce à un suivi de la consommation de carburant, du vol de carburant et de toute utilisation non autorisée. Les coûts opérationnels sont également réduits car il n'existe pas de dépendance manuelle
Importance d'un matériel télématique robuste
Les moteurs Diesel sont utilisés dans des conditions difficiles et des environnements exigeants. Pour effectuer un suivi efficace de ces moteurs, les utilisateurs ont besoin d'une solution télématique conçue pour fonctionner là où se trouvent les moteurs, et dans les mêmes conditions difficiles.
Pour assurer la connexion aux moteurs, le matériel télématique est intégré avec des options de connectivité telles que CAN, RS232 et RS485. En fonction de la zone d'installation, différentes options de connectivité sans fil peuvent également être envisagées, telles que LTE Cat-4, LTE Cat-M1 et Wi-Fi.
Un dispositif télématique robuste est conçu pour les environnements extérieurs difficiles, comme ceux des applications industrielles, à usage intensif et de services publics. Le dispositif télématique est doté d'un boîtier extérieur robuste qui permet une installation à l'extérieur, tout en résistant aux chocs et aux vibrations. Ce dispositif est conçu selon la norme internationale IP67 et renforcé afin de résister à la pénétration de corps solides, à la poussière, à des contacts accidentels, au froid et à l'eau.
Matériel iWave pour la surveillance des moteurs Diesel
Notre portefeuille innovant de solutions télématiques et de piles de protocoles est conçu pour fonctionner avec tous les moteurs afin d'en surveiller les aspects vitaux à distance et de fournir des informations en temps réel sur les paramètres clés. Le dispositif télématique robuste d'iWave Systems peut être installé avec les capteurs intelligents sur les moteurs Diesel afin de surveiller divers paramètres tels que la consommation de carburant, les heures de fonctionnement du moteur Diesel, les ravitaillements en carburant, l'état du moteur, la tension de la batterie, le niveau du liquide de refroidissement, la pression, la température et l'énergie pour un fonctionnement ininterrompu.
Figure 2 : Les capteurs du moteur Diesel envoient leurs données au dispositif télématique d'iWave qui les relaie ensuite sur le Web pour que les utilisateurs puissent y accéder. (Source de l'image : iWave Systems)
Les capteurs communiquent avec le dispositif de passerelle d'iWave qui transmet ensuite ces relevés à un serveur ou au cloud par Internet (Figure 2). Les capteurs qui surveillent les moteurs Diesel fonctionnent à l'aide de la technologie sans fil 4G. Grâce à des applications Web et mobiles interactives, il est possible de visualiser les paramètres du moteur en temps réel et de créer des rapports partout et à tout moment. Une plateforme de surveillance à distance permet aux utilisateurs de surveiller l'équipement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur plusieurs sites, ce qui permet de relever ces défis.
La pile de protocoles SAE J1939 est utilisée pour collecter les paramètres des moteurs Diesel. iWave a développé la pile sur la base de la norme ANSI C qui prend en charge toutes les spécifications du protocole SAE J1939, nécessaires à la collecte des données des moteurs Diesel. La pile fonctionne avec un identifiant CAN 29 bits étendu et prend en charge tous les débits en bauds standard (100 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps et 1000 kbps).
Le dispositif de passerelle télématique relié aux moteurs Diesel présente les avantages suivants :
- Surveillance d'une série de paramètres importants liés aux moteurs
- Possibilité d'ajouter des capteurs supplémentaires
- Capacités de stockage et d'analyse des données sécurisées
- Prévention des vols de carburant
- Surveillance de la durée de fonctionnement de la machine
- Enregistrement de la consommation de carburant et de la vidange
- Bilan énergétique d'urgence
iWave offre une solution entièrement évolutive pour surveiller et diagnostiquer le moteur dans son intégralité, partout et à tout moment, assurant ainsi la tranquillité d'esprit de l'utilisateur. Notre technologie prédictive permet de s'assurer que vos générateurs sont en bonne condition et en bon état pour fonctionner sans interruption en cas d'urgence et éviter les vols de carburant et les pannes de générateur.
Avertissement : les opinions, convictions et points de vue exprimés par les divers auteurs et/ou participants au forum sur ce site Web ne reflètent pas nécessairement ceux de DigiKey ni les politiques officielles de la société.