Articles et blogs

Image of Optimizing Remote IoT Networks: Advanced Integration of Advantech Connectivity Solutions with Taoglas Antennas Optimiser les réseaux IoT à distance : intégration avancée des solutions de connectivité d'Advantech avec les antennes de Taoglas

Découvrez comment Advantech et Taoglas s'associent pour fournir des solutions de connectivité robustes et ininterrompues pour les applications IIoT.

Image of Better Beer with IoT Une meilleure bière grâce à l'IoT

Découvrez comment l'Internet des objets aide les microbrasseries à produire des bières plus homogènes et plus savoureuses.

Image of How the Internet of Things (IoT) Is Used for Firefighting Utiliser l'Internet des objets (IoT) dans la lutte contre les incendies

À mesure que de nouvelles technologies IoT sont développées, elles sont intégrées dans tous les aspects des services d'urgence afin de contribuer à la sécurité des premiers intervenants et du public.

Image of Use a Compact 5G MIMO Antenna for Optimum Connectivity and Aesthetics Utiliser une antenne 5G MIMO compacte pour une connectivité et une esthétique optimales Date de publication : 2024-06-19

Utilisez une antenne 5G MIMO compacte et extra-plate pour une connectivité efficace tout en conservant l'aspect discret et esthétique de l'application.

Image of Compact Multiband Patch Antenna Simplifies Design of RF Front-End for GNSS Receivers Simplifier la conception d'un frontal RF pour récepteurs GNSS avec une antenne patch multibande compacte Date de publication : 2025-10-23

Pour gérer plusieurs bandes de fréquences de constellation de satellites, un récepteur GNSS utilise une antenne multibande pour atteindre une précision et une fiabilité supérieures.

Use PIFAs to Solve the Small-Product, Smaller-Antenna Dilemma

The compact planar inverted-F antenna (PIFA) is mechanically and electrically well-suited to compact, multiband devices such as smart phones and IoT nodes.

Application Specific Antenna Date de publication : 2017-06-08

Choosing the appropriate antenna requires designers to consider the physical, electrical, and economical parameters that will best suit the application.

Image of Antenna Polarization: What It Is and Why It Matters Polarisation d'antenne : de quoi s'agit-il et pourquoi est-ce important ?

La polarisation d'antenne est un facteur important dans les performances d'une liaison sans fil. Il existe de nombreuses options à prendre en compte lors de l'adaptation d'une antenne à une application.

Use a Ready-Made LTE Cat M1 Modem to Simplify Low-Power Wide Area IoT Connectivity Date de publication : 2017-11-21

An LTE Cat M1 modem provides a rapid development solution for low-cost, low-power, wide area IoT wireless applications.

Use a Raspberry Pi and Mozilla Open Framework to Rapidly Develop an IoT Gateway Date de publication : 2018-05-22

Developers can create an IoT gateway simply by loading free firmware from Mozilla into a Raspberry Pi.

Adoptez une mise en place accélérée du réseau maillé Bluetooth 5 Date de publication : 2018-04-18

Un module matériel et un pack logiciel fournissent aux développeurs une solution basse consommation complète pour accélérer la mise en œuvre du réseau Bluetooth Mesh.