Webinar - Technologien für Drohnen, Autonomie und eVTOL

Auf dem heutigen schnelllebigen Maschinen- und Automatisierungsmarkt sehen sich OEMs und Schalttafelbauer dem ständigen Druck ausgesetzt, die Entwicklungszyklen zu beschleunigen, den Platzbedarf von Schalttafeln und Maschinen zu verringern, das Design zu vereinfachen und die Projektkosten unter Kontrolle zu halten. In diesem Webinar wird vorgestellt, wie die frequenzvariable Motorsteuerung (VFD) Altivar™ ATV320 von Schneider Electric durch flexible Installation, breite Motorkompatibilität und robuste integrierte Funktionen zur Bewältigung dieser Herausforderungen beiträgt.

Inhalt

  • Optimierte Entwicklung - Entdecken Sie, wie die universelle Motorsteuerung des ATV320 es ermöglicht, dass ein einziger Frequenzumrichter nahezu jeden industriellen AC-Motortyp betreibt. Dies reduziert die technische Komplexität, verkürzt die Auswahlzeit und hilft bei der Standardisierung von Konstruktionen für mehrere Maschinenmodelle.
  • Maximale Platzersparnis - Sehen Sie, wie die verschiedenen Formfaktoren des ATV320, die sich sowohl für den Schalttafeleinbau als auch für die Maschinenmontage eignen, eine drastische Reduzierung der Gehäusegröße ermöglichen und kompaktere Maschinendesigns unterstützen.
  • Geringere Hardware-Anforderungen - Erfahren Sie, wie die eingebettete Logikprogrammierung grundlegende Maschinensteuerungsfunktionen direkt in der Steuereinheit ausführen kann. Bei vielen Anwendungen kann dadurch ein spezieller Logik-Controller überflüssig werden, was die Hardware, die Verdrahtung und die Gesamtsystemkosten reduziert.
  • Mehr Sicherheit bei geringerer Komplexität - Entdecken Sie die integrierten Maschinensicherheitsfunktionen des Frequenzumrichters, die zusätzliche Relais oder Sicherheitsmodule überflüssig machen und so die Verdrahtung vereinfachen und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften verbessern.
  • Steigerung der Gesamteffizienz - Verstehen Sie, wie all diese Funktionen OEMs und Schaltschrankbauern helfen, Hochleistungsmaschinen schneller zu liefern, ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit oder dem Budget einzugehen.

Nehmen Sie an dem Webinar von Richard Jennens, Offer Manager, Schneider Electric USA, teil und erfahren Sie, wie Sie mit dem ATV320 mit weniger Aufwand mehr erreichen können.

Wann: Donnerstag, 23. April 2026, 17:00 Uhr MEZ (10:00 AM CDT, USA)

Dauer: 1 Stunde

Melden Sie sich hier an, um an der Veranstaltung teilzunehmen, oder erhalten Sie die vollständige Aufzeichnung jederzeit im Anschluss an die Veranstaltung: https://event.on24.com/wcc/r/5233592/B6D32AC6927FF366481870BBDD7FAB00?partnerref=blog

Über den Autor

More posts by DigiKey Editor
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum