Zum Öffnen antippen: Wie piezoelektrische PZT-Keramiken intelligente Zugangssysteme ermöglichen
Die Automobilindustrie steuert auf das Zeitalter der Abschaffung physischer Schalter zu. Die Systeme für den vorderen Kofferraum und die verdeckten Türgriffe werden auf eine einfache Berührungsfunktion umgestellt, anstatt weiterhin einen Griff zu verwenden. Dieser Wandel ist mehr als nur eine Frage des ästhetischen Geschmacks. Stellen Sie sich vor, Sie öffnen eine Autotür und haben nicht nur Einkäufe in der Hand, sondern auch die Hände voll und die Finger sind wegen des Winterwetters unbeweglich.
Berührungslose oder halbberührende Interaktion wird durch Klopfsensoren erreicht. Diese Technologie ist eine Lösung, die ein modernes Aussehen mit großem Nutzen verbindet. Die Systeme sind langlebiger als mechanische Schalter, die sich bei wiederholtem Gebrauch abnutzen. Außerdem sind sie preiswerter als komplizierte elektronische Touchpanels. Vor allem aber sind sie eine Quelle intuitiver Benutzererfahrung, die nicht erlernt, sondern als selbstverständlich vorausgesetzt wird.
Die Technologie funktioniert auf der Grundlage der Aufnahme von absichtlichen Klopfzeichen ohne Aufnahme von Hintergrundgeräuschen. Es ist ein gutes System erforderlich, das zwischen einem absichtlichen Klopfen und den zahllosen Vibrationen unterscheiden kann, die ein Fahrzeug im normalen Betrieb erfährt. Hier ist eine Sensorik mit moderner Technologie entscheidend.
Abbildung 1: Eine einfache Berührung kann u. a. eine Autotür entriegeln, was das Design einfacher und ästhetischer macht. (Bildquelle: BeStar Technologies)
Was macht ein Klopfsensor?
Erkennung von Vibrationswellen
Wenn ein Finger auf eine Metall- oder Kohlefaserplatte trifft, erzeugt er eine mechanische Welle. Diese Welle bewegt sich mit Geschwindigkeiten durch das Material, die von den Eigenschaften des Materials abhängen. Die Welle selbst ist nicht sichtbar, aber sie überträgt Energie, die nachgewiesen werden kann. Die Aufgabe des Sensors ist es, dieses sehr schwache mechanische Signal zu empfangen. Die Welle, die bei einem Fingerklopfen entsteht, unterscheidet sich deutlich von anderen Schwingungen. Ihr Frequenzgehalt, ihre Amplitude und ihre Dauer bilden eine einzigartige Signatur. Ein Sensor, der sich hinter der Platte befindet, nimmt solche Wellen durch direkte mechanische Kopplung auf. Die Platte selbst dient als Übertragungsmedium, über das das Tastsignal an den Sensorort weitergeleitet wird.
Verschiedene Materialien übertragen verschiedene Arten von Schwingungen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Metallplatten sind gute Leiter für mechanische Wellen. Verbundwerkstoffe wie Kohlefasern haben unterschiedliche akustische Eigenschaften. Das Sensorsystem muss diesen Schwankungen Rechnung tragen, um in jeder Form und bei jedem Material in den Fahrzeugen zuverlässig zu sein.
Identifizierung von Signalmerkmalen
Ein Fahrzeug ist ständigen Vibrationen aus vielen Quellen ausgesetzt. Dazu gehören Regentropfen, die auf die Außenverkleidung fallen, eine automatische Gaswaschanlage, die Wasser mit hohem Druck ausstößt, Straßenbeläge, die Stöße über die Federung übertragen, und Wind, der die Karosserieteile angreift. Jedes davon erzeugt ähnliche mechanische Wellen, die mit einem gezielten Klopfen vergleichbar sind.
Piezoelektrische PZT-Keramiken: Die Nervenenden der Sensorlösungen
Blei-Zirkonat-Titanat (PZT) ist das Material, das Klopfsensoren praktisch macht. PZT ist eine Klasse von Materialien, die piezoelektrische Eigenschaften haben. Wenn mechanische Spannungen die Kristallstruktur des Materials verzerren, entsteht eine elektrische Spannung. Legt man hingegen eine Spannung an, so führt dies zu einer mechanischen Verformung.
Eine solche Umwandlung erfolgt sofort. Es gibt keine Zeitverzögerung zwischen dem mechanischen Eingang und dem elektrischen Ausgang. Die Effizienz ist bemerkenswert groß. Selbst winzige mechanische Drücke, die in Millinewton gemessen werden, verursachen messbare Spannungen. Diese Empfindlichkeit macht PZT ideal, um das Antippen eines Fingers durch eine Reihe von Schichten von Automaterialien zu erkennen.
Die Eigenschaften des Materials können durch die Kontrolle der chemischen Zusammensetzung sorgfältig moduliert werden. Verschiedene Verhältnisse von Blei, Zirkonium und Titan führen zu Keramiken mit unterschiedlichen piezoelektrischen Koeffizienten, Temperaturstabilität und mechanischen Eigenschaften.
Vier Hauptvorteile von piezoelektrischen PZT-Keramiken in intelligenten Interaktionssystemen
- Ultrahohe Empfindlichkeit - PZT-Sensoren aus piezoelektrischer Keramik werden zur Erkennung von Stößen durch schwere Auto- und Innenverkleidungen verwendet. Eine typische Fahrzeugtür besteht aus folgenden Komponenten: Außenhaut, strukturelle Verstärkung, schalldämmendes Material und Innenverkleidung. Das ergibt ein Sandwich von einigen Zentimetern Dicke. Mechanische Schwingungen werden beim Durchqueren dieser Schichten abgeschwächt, aber PZT-Sensoren empfangen genug Signalenergie, um sie zu erfassen und zuverlässige Messungen durchzuführen. Diese Empfindlichkeit ergibt sich aus den grundlegenden Eigenschaften des Materials.
- Standby-Modus ohne Stromverbrauch durch passive Erfassung - Piezoelektrische PZT-Keramiken sind passive Sensoren. Sie erzeugen elektrische Signale, wenn eine mechanische Verformung erfolgt, und benötigen keine externe Stromversorgung. Mit dieser Eigenschaft lässt sich das Energiebudget für Fahrzeugzugangssysteme ändern. Herkömmliche elektronische Sensoren verbrauchen während der gesamten Zeit, in der sie auf Eingaben warten, Strom. PZT-Sensoren benötigen bis zum Zeitpunkt des Tastereignisses keine Energiequelle.
Für Elektrofahrzeuge ist das sehr wichtig. Jedes Milliampere Standby-Strom reduziert die Zeit, die man ein Fahrzeug unbenutzt stehen lassen kann, bevor die Batterie leer ist. PZT-basierte Systeme verbrauchen im Standby fast keinen Strom, so dass die Zeit zwischen den Aufladungen länger wird. Der Sensor benötigt nur Strom für die Signalverarbeitungselektronik, die das PZT-Ausgangssignal analysiert, und diese Schaltkreise können in einen extrem stromsparenden Schlafmodus versetzt werden.
- Miniaturisierung und unsichtbarer Einbau - PZT-Keramikelemente sind in einer extrem dünnen Form erhältlich, oft weniger als ein Millimeter. Dies ermöglicht den Einbau hinter Paneelen, ohne dass sichtbare Ausbuchtungen oder Ausschnitte erforderlich sind. Der Sensor kann unsichtbar sein und das äußere Design des Fahrzeugs ändert sich nicht.
Die geringe Größe bietet auch Flexibilität bei der Installation. Die Ingenieure können die Sensoren an einer perfekten Stelle für die mechanische Kopplung platzieren, ohne dass die industriellen Designentscheidungen eingeschränkt werden. Mehrere Sensoren können über ein Panel verteilt werden, um größere aktive Bereiche zu schaffen oder um ortsspezifische Befehle geben zu können.
- Breiter Temperaturbereich und Temperaturstabilität - Fahrzeuge werden unter extremen Bedingungen eingesetzt. Die Wintertemperaturen können in extremen Umgebungen bis zu -76 °C erreichen, während die Sommersonne dunkle Platten auf über 80 °C aufheizen kann. Es gibt PZT-Formulierungen in Automobilqualität, die über diesen gesamten Bereich eine gleichbleibende Performance aufweisen. Der piezoelektrische Effekt besteht auch bei extremen Temperaturen, aber die Stärke des Effekts ändert sich. Temperaturkompensationsalgorithmen in der Signalverarbeitungselektronik gleichen eventuelle Schwankungen aus, um sicherzustellen, dass die Empfindlichkeit unabhängig von den Wetterbedingungen konstant bleibt.
Analyse des Kernanwendungsszenarios
- Vorderer Kofferraum - Bei Elektrofahrzeugen befinden sich die Stauräume oft im vorderen Bereich, wo bei herkömmlichen Fahrzeugen die Motoren untergebracht sind. Das Öffnen dieses vorderen Kofferraums ist eine praktische Herausforderung. Die Nutzer kommen häufig mit Einkaufstüten, Paketen oder anderen Gegenständen im Arm. Der Griff zu einem Knopf oder Schlüsselanhänger ist lästig. Ein System, das sich durch Antippen öffnen lässt, löst dieses Problem auf elegante Weise. Der Benutzer stößt mit dem Knie oder dem Fuß gegen die Frontplatte. Der Sensor erkennt dieses Antippen durch die Verbundstoff- oder Metallhaube hindurch. Das Kontrollsystem überprüft die Nähe des autorisierten Schlüsselanhängers und aktiviert dann die elektronische Verriegelung, um den Stauraum zu öffnen. Die gesamte Interaktion dauert weniger als eine Sekunde und erfordert keine Hände.
-
Verdeckte Seitentüren - Bündige Türgriffe verbessern die aerodynamische Effizienz und schaffen klare optische Linien. Wenn das Fahrzeug verriegelt ist, zieht sich der Griff vollständig in die Türverkleidung zurück. Dies stellt eine Herausforderung für die Schnittstelle dar: Wie fordert der Benutzer die Öffnung an?
Herkömmliche Lösungen verwenden kapazitive Touchsensoren, die die Nähe zur Hand erkennen. Diese funktionieren gut, erfordern aber eine sorgfältige Abstimmung, um Fehlauslösungen durch Regen oder Autowäsche zu vermeiden. PZT-Klopfsensoren bieten einen alternativen Ansatz. Der Benutzer tippt auf einen bestimmten Bereich des Türflügels. Der Sensor erkennt dieses Muster und befiehlt dem Griff, auszufahren.
Dieser Ansatz lässt sich gut mit schlüssellosen Zugangssystemen kombinieren.
- Intelligente Möbel und Tresore - Die Technologie geht über Anwendungen im Automobilbereich hinaus. Minimalistische Möbeldesigns profitieren von unsichtbaren Schnittstellen. Eine Schranktür ohne sichtbaren Griff sorgt für klare Linien. Ein Antippen öffnet den Magnetverschluss und ermöglicht den Zugriff auf den Inhalt. Dies eignet sich besonders gut für hochwertige Wohnanlagen, bei denen die Ästhetik im Vordergrund steht.
Auch Sicherheitsanwendungen profitieren davon. Ein Tresor ohne externes Schlüsselloch bietet keinen offensichtlichen Angriffspunkt. Der Besitzer klopft einen bestimmten, nur ihm bekannten Rhythmus. Die PZT-Sensoren erkennen dieses Muster und geben die elektronische Sperre frei. Dieser Ansatz kann herkömmliche Zahlenschlösser ergänzen oder ersetzen.
Fazit
PZT-Klopfsensoren bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ästhetik und Bedienkomfort. Sie beseitigen mechanische Verschleißpunkte, die bei herkömmlichen Schaltern auftreten. Sie bieten intuitive Schnittstellen, die die Benutzer ohne Anleitung verstehen. Sie ermöglichen eine unsichtbare Integration, die die Absicht des industriellen Designs bewahrt.
Die Technologie ist inzwischen so ausgereift, dass die Zuverlässigkeit konventionellen Lösungen gleichkommt oder sie sogar übertrifft. Die Kosten sind so weit gesunken, dass sie für die meisten Fahrzeugplattformen in Frage kommen, nicht nur für Luxusmodelle. Da Automobilhersteller versuchen, sich auf wettbewerbsintensiven Märkten zu differenzieren, bieten intelligente Einstiegssysteme einen greifbaren Wert, den die Kunden zu schätzen wissen.
Leistungsstarke PZT-Sensorlösungen sind der Schlüssel zur Steigerung des Produktwerts. Die Technologie ermöglicht Funktionen, die mit früheren Ansätzen unmöglich waren. Sie unterstützt den Übergang zu intuitiveren, eleganteren Mensch-Maschine-Schnittstellen. Da die Fahrzeuge immer anspruchsvoller werden und die Erwartungen der Nutzer steigen, wird die PZT-basierte Sensorik eine immer zentralere Rolle bei der Schaffung unvergesslicher Nutzererlebnisse spielen.
Klicken Sie auf den folgenden Link, um weitere technische und produktbezogene Informationen von BeStar Technologies, Inc. zu erhalten: https://www.digikey.com/en/products/result?s=N4IgTCBcDaIEIFMDKAXAhgJwAQBUEGMALAOwHsAbUgcwEsEBnQGH%2BsBJY-AOhAF0BfIA
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum