ADC-Architekturen: Ein neuer Ansatz für die Entwicklung von A/D-Wandlern

Auf dem heutigen Markt für Analog/Digital-Wandler (ADC) müssen Ingenieure ein Gleichgewicht zwischen Performance, Verfügbarkeit, Kosten und langfristigem Lieferkettenrisiko finden. Entscheidungen über die ADC-Architektur bestimmen zunehmend nicht nur die Systemfähigkeiten, sondern auch die Flexibilität des Designs während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts.

Als wir in den Markt für Datenwandler eintraten, taten wir dies ganz bewusst. Wir haben mit Pin-zu-Pin-kompatiblen ADCs begonnen, nicht weil das das Endziel war, sondern weil es Reibungsverluste eliminierte. Die Ingenieure mussten keine Boards neu entwerfen, Systeme neu qualifizieren oder unnötige Risiken eingehen, nur um etwas Neues zu evaluieren oder das Problem eines einzelnen fehlenden Bauteils (das „Problem der goldenen Schraube“) zu vermeiden. Das war von Bedeutung. Unsere ersten Produkte machten die Bewertung sicher, vertraut und praktisch.

(Bildquelle: Silanna)

Plural ist eine patentierte, plattformbasierte ADC-Architektur, die auf jahrzehntelanger Erfahrung mit Datenwandlern basiert. Sie bietet 10-, 12-, 14- und 16-Bit-Einzel- und -Zweikanallösungen von 5 MS/s bis 250 MS/s, wobei jeder Core-Chip werkseitig in Dutzenden von SKUs konfiguriert werden kann. Dieser Ansatz ermöglicht es Silanna, ein breites Portfolio ohne lange Entwicklungszyklen oder enorme CAPEX-Investitionen anzubieten. Allein im 4. Quartal 2025 haben wir 65 Produkte auf den Markt gebracht, gefolgt von 30 weiteren im 1. Quartal 2026, womit wir das, wofür herkömmliche Anbieter Jahrzehnte brauchen, auf wenige Quartale komprimieren.

Jetzt ändern sich die Wandleroptionen

Mit unseren neuesten Versionen sind wir nicht mehr nur kompatibel, sondern differenziert. Integrierte DSP-Funktionen im gesamten Portfolio ermöglichen Dezimierung, Interleaving, IQ-Basisbandverarbeitung, IF/HF-zu-Basisband-Konvertierung und vieles mehr, die direkt im ADC ausgeführt werden und nicht an den Rest des Systems ausgelagert sind. Die architektonische Flexibilität ermöglicht die branchenweit kleinsten Gehäuse, wodurch Zweikanal-ADCs von 9×9 mm auf 3,4×3,4 mm schrumpfen, mit voller DSP-Fähigkeit in der gesamten Produktpalette. Die integrierte Kalibrierung gewährleistet eine konsistente Performance über den gesamten militärischen Temperaturbereich (-55 °C bis +125 °C), selbst bei Geschwindigkeiten von über 125 MS/s - eine Fähigkeit, die herkömmliche Anbieter in diesem Umfang einfach nicht bieten können. Diese Vorteile werden mit kürzeren Vorlaufzeiten und ASPs bereitgestellt, die etwa 30% niedriger sind als die Angebote herkömmlicher Anbieter.

Ingenieure sollten Silanna jetzt nach den Vorzügen des Unternehmens bewerten - nicht als Alternative, sondern als erste Wahl. Dies gilt insbesondere für Teams außerhalb der Top-100-Kundenlisten der alten Anbieter: Unternehmen, die umfangreiche Systeme ohne privilegierten Zugang zu Roadmaps, individuelle Chips oder sogar Live-Support anbieten. Silanna bietet Kunden jeder Größe noch am selben Tag direkten Zugang zu Architekten und Entwicklern, denn Vertrauen verdient man sich durch Performance, Wert und echte Partnerschaft.

Innovation sollte danach beurteilt werden, was sie ermöglicht, und nicht danach, für wen sie reserviert ist. Das ist der Markt, für den wir bauen - und zu dem Plural gehört.

Über den Autor

Image of Silanna

Silanna Semiconductor develops and manufactures best-in-class analog technologies. This includes the first Laser Driver ICs with integrated power converter and laser driver on a single chip, and the market’s most adaptable and affordable ADC data converters.

Silanna Plural™ ADCs redefine data converter affordability and supply chain reliability by creating multiple, pre-configured SKUs from a proprietary chip design. Instead of hundreds of single-purpose ADCs, the Plural platform’s configurability dramatic increases production scale to lower prices, decrease time to market, and eliminate capacity constraints versus legacy ADCs.

FirePower™ is the first high-performance laser driver design to integrate both power and firing functions into a single chip. This frees up board space while delivering the performance and cost savings to accelerate future laser and LiDAR innovation. FirePower™ technology enables finely adjusted power output and pulse width to ensure the highest level of precision and safety in a variety of devices.

Headquartered in San Diego, CA with global teams and resources, Silanna Semiconductor delivers uncompromising Analog Innovation and world-class support to customers across the globe.

More posts by Silanna
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum