So erkennen Sie, ob Ihre elektronischen Bauteile RoHS/REACH-zertifiziert sind
Elektronikingenieure müssen sich an die Vorschriften halten. DigiKey kann dabei helfen.
In einem früheren DigiKey-Blog wurde der Trend, Elektronik anhand von drei Produktdesignkonzepten umweltfreundlicher zu gestalten diskutiert:
- Nachhaltiges Design
- Grüne Produktion
- Kreislaufwirtschaft
Aufmerksame Elektronikingenieure werden jedoch bemerkt haben, dass etwas auf der Liste fehlt: Umweltvorschriften. Dies war kein Fehler, sondern eine strategische Entscheidung, denn Vorschriften und Zertifizierungen sind ein Thema für sich.
Wie üblich hat die EU mit der Ausarbeitung von zwei Verordnungen die Führung übernommen:
- Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (Restriction of Hazardous Substances, RoHS)
- Registrierung, Evaluierung, Autorisierung und Beschränkung von Chemikalien (REACH)
Wenn also ein Elektronikanbieter Technologie an Kunden in der EU liefern möchte - entweder direkt oder indirekt durch die Belieferung eines OEM - müssen diese beiden Umweltvorschriften während des Produktentwicklungsprozesses berücksichtigt werden.
Dieser Blog befasst sich mit diesen beiden Vorschriften, ihren Auswirkungen auf Elektronikentwickler und damit, wie DigiKey helfen kann.
Was ist RoHS und welche Auswirkungen hat die Verordnung auf die Elektronikindustrie?
Die RoHS-Norm soll die Verwendung von gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Bauteilen einschränken. Zu den Stoffen, die nach dieser Verordnung verboten sind, gehören:
- Blei
- Quecksilber
- Kadmium
- Hexavalentes Chrom
- Polybromierte Biphenyle
- Polybromierte Diphenylether
- Vier verschiedene Phthalate (DEHP, BBP, DBP, DIBP)
Diese Stoffe sind gefährlich für Mensch und Umwelt. Daher stellen sie während der Herstellung und am Ende des Lebenszyklus eines Produkts - sei es auf der Mülldeponie oder in der Recyclinganlage - eine Gefahr dar.
Diese Norm gilt für alle Unternehmen, die elektrische Produkte, Unterbaugruppen, Komponenten oder Kabel in die EU liefern, verkaufen oder vertreiben, sei es durch Direktverkauf, Wiederverkäufer, Händler, Integratoren oder OEMs.
Es sei darauf hingewiesen, dass die RoHS-Richtlinie einige Ausnahmen vorsieht, vor allem bei der Verwendung von Blei. Sie gilt auch nicht für die Herstellung oder Verwendung von Batterien.
Der Standard wurde seit seiner Einführung im Jahr 2006 zweimal überarbeitet. Mit RoHS 2, das 2011 veröffentlicht wurde, wurde der Geltungsbereich der Norm auf mehr Bauteile ausgedehnt und die Unternehmen mussten mehr Unterlagen vorlegen, um die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen. Inzwischen wurden mit RoHS 3 die vier Phthalate in die Liste der beschränkten Verbindungen aufgenommen.
Die RoHS-Richtlinie wird vom Nationalen Büro für Messungen (National Measurements Office, NMO) durchgesetzt, und die Strafen können von Geldbußen bis hin zu vollen Haftstrafen reichen. Die Ingenieure müssen diese Vorschrift also ernsthaft befolgen.
Was ist REACH, und warum sollten Elektronikingenieure darüber Bescheid wissen?
REACH ist eine EU-Verordnung, die darauf abzielt, die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor besonders besorgniserregenden Stoffen zu schützen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der EU und ihrer chemischen Industrie zu beeinträchtigen. Sie ist weitreichend und deckt Stoffe ab, die in allen Bereichen des Lebens verwendet werden können - von industriellen Prozessen bis hin zur Verwendung im Haushalt.
So umfasst REACH beispielsweise nicht nur industrielle Reinigungsprodukte, sondern auch Farben, Kleidung, Möbel und Haushaltselektronik. Das bedeutet, dass REACH im Gegensatz zu RoHS die meisten Unternehmen mit Niederlassungen in der EU betrifft.
Es gibt effektiv drei Unternehmens- und/oder Einzelrollen, die in den Zuständigkeitsbereich von REACH fallen:
- Hersteller, die Chemikalien herstellen und/oder an Personen oder Gruppen in der EU liefern
- Importeure, die Gegenstände von außerhalb der EU kaufen, die in der EU verwendet oder verkauft werden sollen
- Nachgeschaltete Anwender, d. h. Organisationen oder Einzelpersonen, die innerhalb der EU mit Chemikalien umgehen
Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) setzt die Einhaltung der Vorschriften durch, und die Beweislast liegt beim Unternehmen. Die Unternehmen müssen daher die Risiken von Chemikalien ermitteln, verwalten und bewerten. Diese Dokumente müssen der ECHA nachweisen, dass SVHC sicher verwendet werden und dass Risikomanagementverfahren eingerichtet und eingehalten werden. Wenn die Risiken nicht beherrscht werden können, kann die Verwendung eines Stoffes eingeschränkt oder verboten werden. Außerdem müssen die meisten gefährlichen Stoffe durch sicherere Alternativen ersetzt werden, wenn diese verfügbar sind.
REACH unterscheidet sich von RoHS vor allem durch seinen Anwendungsbereich. REACH überwacht die Herstellung und Verwendung von Hunderten von besonders besorgniserregenden Stoffen auf der Grundlage ihrer Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Alternativ dazu beschränkt die RoHS-Richtlinie nur die Verwendung von Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten.
DigiKey hilft Ingenieuren bei der Beschaffung von RoHS- und REACH-konformen Teilen
Gemäß den REACH- und RoHS-Erklärungen von DigiKey ist das Unternehmen in der Lage, Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die belegen, dass ein bestimmtes Produkt, das es verkauft, mit einer der beiden Vorschriften konform ist oder nicht.
Der RoHS- und REACH-Status auf der DigiKey-Produktseite für den Einplatinencomputer Raspberry Pi 5 SC1112 mit einem Broadcom BCM2712 Arm Cortex-A76-Prozessor. (Bild: DigiKey.)
Auf den DigiKey-Produktseiten, wie der oben gezeigten, wird auch der Konformitätsstatus des Produkts aufgeführt. Es ist wichtig zu wissen, dass DigiKey Produkte verkauft, die diesen Vorschriften entsprechen und solche, die nicht den Vorschriften entsprechen. Wenn Ingenieure also Teile für ihre Entwürfe beschaffen, müssen sie entsprechend auswählen, wenn sie sicherstellen wollen, dass das Endprodukt die RoHS- und REACH-Vorschriften erfüllt. Zu den Produktkennzeichnungen, auf die Ingenieure achten müssen, gehören:
- REACH-Status:
- Von REACH nicht betroffen: Das Produkt und die Verpackung enthalten keine von der ECHA identifizierten SVHCs.
- Von REACH betroffen: Das Produkt enthält von der ECHA identifizierte besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC), die möglicherweise vom Benutzer berücksichtigt werden müssen.
- Vom Anbieter nicht angegeben: Das Produkt ist von der ECHA noch nicht gemäß REACH eingestuft worden.
- RoHS-Status:
- ROHS3-konform: Das Produkt enthält keine eingeschränkten Stoffe oder fällt unter eine Ausnahmeregelung.
- RoHS-konform: Das Produkt enthält keine der ursprünglichen sechs Substanzen oder fällt unter eine Ausnahmeregelung.
- Nicht RoHS-konform: Das Produkt enthält einen oder mehrere der eingeschränkten Stoffe und ist nicht davon ausgenommen.
- RoHS nicht anwendbar: Das Produkt fällt nicht in den Geltungsbereich der RoHS.
- Vom Anbieter nicht angegeben: Das Produkt muss noch unter RoHS klassifiziert werden.
Weitere Informationen über die Umwelt-, RoHS- und REACH-Bestrebungen von DigiKey finden Sie in den entsprechenden Erklärungen.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum