Grundlagen zu Stiftleisten für Leiterplatten

Von Jeff Smoot, VP für Apps Engineering und Motion Control bei Same Sky

Leiterplattenstifte sind wesentliche Komponenten in modernen elektronischen Verbindungssystemen. Obwohl sie klein sind, spielen sie eine wichtige Rolle bei der Herstellung zuverlässiger elektrischer Verbindungen zwischen einzelnen Bauteilen und kompletten Leiterplattenbaugruppen. Leiterplattenstifte wurden entwickelt, um die Montage von Steckerkontakten direkt auf der Leiterplatte zu ermöglichen und so den Bedarf an sperrigen Standardsteckern, loser Verdrahtung oder weniger robusten gelöteten Drahtanschlüssen zu verringern.

Bei den einzelnen Leiterplattenstiften handelt es sich um präzisionsgeformte Metallkontakte, die einzeln oder in organisierten Arrays installiert werden können. Diese Flexibilität unterstützt kosteneffiziente und anwendungsspezifische Verbindungslösungen, egal ob es sich um die Verbindung von Komponenten auf einer einzelnen Leiterplatte oder um die Verbindung mehrerer Leiterplatten innerhalb eines Systems handelt. Da elektronische Geräte immer kleiner und leistungsfähiger werden, haben sich auch die Leiterplattenstifte weiterentwickelt, um höhere Dichten und kompaktere Layouts zu unterstützen. Sie sind heute in einer Vielzahl von Größen, Formen, Materialien und Konfigurationen erhältlich.

Wie Leiterplattenstifte in elektronischen Systemen verwendet werden

Grundsätzlich handelt es sich bei Leiterplattenstiften um zylindrische Steckverbinder, die direkt auf eine Leiterplatte montiert werden, meist in Durchstecktechnik. Sie können einzeln oder gruppiert in einem isolierenden Gehäuse, einer so genannten Stiftleiste, untergebracht sein.

Um eine elektrische Verbindung herzustellen, werden die Stifte der Leiterplatte mit einer entsprechenden Buchse oder einem Sockel verbunden. Im eingerasteten Zustand sorgen Stift und Buchse sowohl für elektrische Kontinuität als auch für mechanische Stabilität. Auf diese Weise können Signale, Strom oder Daten zuverlässig zwischen Komponenten oder separaten Platinen innerhalb eines Systems übertragen werden.

Leiterplattenstifte bieten auch Flexibilität beim Layout. Gerade und rechtwinklige Konfigurationen helfen Entwicklern, Platzmangel und spezifische Routinganforderungen in kompakten Baugruppen zu berücksichtigen.

Sie schaffen einen einfachen leitenden Pfad, ermöglichen gleichzeitig mehrere Verbindungen in kompakten Anordnungen und lassen sich problemlos an unterschiedliche Leiterplattenkonfigurationen anpassen. In Verbindung mit den zugehörigen Sockeln tragen sie außerdem zur mechanischen Festigkeit der Baugruppe bei. Mit einer breiten Palette an verfügbaren Optionen können die Leiterplattenstifte auf spezifische Anwendungsanforderungen zugeschnitten werden und bieten stabile, sichere Verbindungen mit minimalem Signalverlust. Ihre robuste Konstruktion widersteht Stößen, Vibrationen und Temperaturschwankungen, während die geringe Einsteckkraft die Montage und Wartung vereinfacht.

Gängige Arten von Leiterplattenstiften

Das kontinuierliche Wachstum der Leiterplatten-Stifttechnologie hat zu mehreren weit verbreiteten Kategorien geführt:

  • Anschlussstifte - Einzelne eigenständige Leiterplattenstifte
  • Stiftleisten - Eine Anzahl von Stiften, integriert in einen geformten Kunststoffsockel
  • Stiftbuchsen - Buchsenkontakte für die Aufnahme von Stiften
  • Stiftbrücken - Kleine Steckverbinder, die zur Überbrückung von Verbindungen für Konfiguration, Tests oder Fehlersuche verwendet werden

Jeder Typ unterstützt einen bestimmten Verbindungsansatz bei gleichzeitig kompakter Bauweise.

Abbildung der Grundtypen von LeiterplattenstiftenAbbildung 1: Grundtypen von Leiterplattenstiften (Bildquelle: Same Sky)

Typische Leiterplatten-Stiftformen

Um verschiedenen Anwendungen und Fertigungsmethoden gerecht zu werden, sind Leiterplattenstifte in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich:

  • Einseitig oder beidseitig - Anschluss auf einer oder beiden Seiten
  • Einreihig oder zweireihig - Anordnung in einer oder zwei parallelen Reihen
  • Randmontage - Installation entlang und parallel zur Kante einer Leiterplatte
  • Nagelkopf - Mit flachem Kopf für besseren Kontakt oder Halt
  • Lötkelch - Mit konkavem Hohlraum zur Aufnahme von Draht und zur Förderung des Lötflusses
  • Geschlitzt - Mit vertikalem Schlitz zum leichteren Einführen und Löten von Drähten
  • Turm - Erhöhte Schultern ermöglichen das Wickeln von Drähten, Löten oder die Verwendung als Testpunkte
  • Crimpen und Wickeln - Stifte mit quadratischem Profil, die sichere Wickelverbindungen ermöglichen
  • Drahtanschluss (Crimpterminal) - Hohlstifte, die bestimmte Drahtgrößen ohne Lötzinn aufnehmen
  • Ummantelt - Enthält Schutzelemente, die den Stift während der Handhabung und Montage abschirmen
  • Pogostifte - Federbelastete Kontakte, die sich für temporäre Anschlüsse oder häufiges Verbinden/Trennen eignen. Lesen Sie den Artikel über Pogostifte von Same Sky für weitere Informationen.

Diese breite Palette an Optionen ermöglicht es Ingenieuren, die Auswahl der Stifte an die elektrischen Leistungsziele und die Montageprozesse anzupassen.

Leiterplattenstifte im Vergleich zu Standardsteckverbindern

Beim Design auf Boardebene stehen oft Platzersparnis und hohe Verbindungsdichte im Vordergrund. Herkömmliche Steckverbinder eignen sich zwar für viele Anwendungen, aber sie können wertvolle Leiterplattenfläche beanspruchen und die Anzahl der Kontakte begrenzen.

So unterstützen z. B. gängige Rundsteckverbinder und D-Sub-Steckverbinder eine bestimmte Anzahl von Kontakten, die in der Regel geringer ist als die von vielen integrierten Schaltkreisen benötigte Anzahl von Pins. Leiterplattenstifte können in dichten Arrays angeordnet werden, um Dutzende oder sogar Hunderte von Verbindungen auf einer kleineren Grundfläche zu unterstützen.

Große, auf der Platine montierte Steckverbinder können auch Umgestaltungen oder Aufrüstungen erschweren. Leiterplattenstifte bieten eine größere Flexibilität bei der Gruppierung und Layoutanpassung, was Leiterplattenrevisionen und sich entwickelnde Systemanforderungen vereinfachen kann.

Befestigungsmethoden für Leiterplattenstifte

Leiterplattenstifte können mit verschiedenen etablierten Techniken an einer Leiterplatte befestigt werden:

  • Presspassung - Einpressen in Durchkontaktierungslöcher für sicheren mechanischen Halt
  • Gesenkgeschmiedet - Mechanisch verformt, um den Stift in seiner Position zu sichern
  • Gecrimpt - Sicherung durch kontrollierte Kompression
  • Gelötet - Dauerhafte Verbindung mit der Platine durch eine Lötstelle

Sie sind auch in gängigen Montageformaten erhältlich:

  • Oberflächenmontage - Direkt auf die Oberfläche der Leiterplatte gelötet
  • Durchkontaktierung - Wird durch Bohrlöcher gesteckt und auf der gegenüberliegenden Seite verlötet
  • Drahtmontage - Ersatz von blanken Drahtverbindungen durch Klemmen oder Schrauben
  • Freihängend - Zum Verbinden von Drähten oder Kabeln außerhalb der Platine

Welche Methode geeignet ist, hängt von den Anforderungen an die mechanische Festigkeit, die elektrische Leistung und die Fertigungsverfahren ab.

Spezifizierung von Leiterplattenstiften für Ihre Anwendung

Um den richtigen Leiterplattenstift auszuwählen, müssen sowohl die mechanischen als auch die elektrischen Eigenschaften bewertet werden:

Physikalische Spezifikationen

  • Leitungsgröße und Stiftdurchmesser
  • Ausrichtung, einschließlich vertikal oder rechtwinklig
  • Abmessungen der Montageöffnung
  • Kompatibilität mit der Platinendicke
  • Stiftgeometrie, wie rund, quadratisch oder rechteckig
  • Nennwerte für Stromstärke und Spannung
  • Toleranzen bei den Abmessungen
  • Erforderliche Stiftdichte

Kontaktmaterial

  • In der Regel Messing, Bronze, Kupferlegierungen oder Materialien auf Nickelbasis

Beschichtungsoptionen

  • Kupfer-, Gold-, Silber-, Zinn-, Nickel-, Palladium- oder Bleibeschichtungen, ausgewählt nach Leitfähigkeit, Verschleißfestigkeit und Korrosionsschutz

Überlegungen zur Herstellung

  • Anpassung an Einsetztechniken und Montagewerkzeuge
  • Umgebungsbedingungen wie Vibrationen, extreme Temperaturen oder korrosive Einflüsse können ebenfalls die Wahl des Materials und der Beschichtung beeinflussen.

Häufige Anwendungen für Leiterplattenstifte

Die Technologie der Leiterplattenstifte wird in einer Vielzahl von Branchen und elektronischen Systemen eingesetzt, z. B:

  • Server und Computerausrüstung
  • Medizinische Geräte
  • Test- und Messsysteme
  • Telekommunikations-Infrastruktur
  • Verbraucherelektronik
  • Automobilelektronik
  • Industrielle Automatisierung
  • Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Dank ihrer Vielseitigkeit eignen sie sich sowohl für kommerzielle Produkte in großen Mengen als auch für spezielle, leistungsorientierte Anwendungen.

Fazit

Leiterplattenstifte sind nach wie vor eine bewährte und anpassungsfähige Verbindungslösung für die moderne Elektronik. Sie bieten kompakte, zuverlässige elektrische Verbindungen und unterstützen gleichzeitig eine effiziente Fertigung und einfache Wartung. Ihr weitverbreiteter Einsatz in verschiedenen Branchen und ihre Bedeutung für das Prototyping und die Entwicklung von Leiterplatten zeigen, dass sie auch in den heutigen, sich weiterentwickelnden Designs weiterhin von Bedeutung sind.

Für Ingenieure, die einen platzsparenden und technisch soliden Ansatz für Verbindungen auf Leiterplattenebene suchen, bieten Leiterplattenstifte eine praktische und zuverlässige Lösung. Same Sky bietet eine Reihe von Leiterplattenstiften sowie Pogostifte für eine Vielzahl von Verbindungsanforderungen.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.

Über den Autor

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot, VP für Apps Engineering und Motion Control bei Same Sky

Artikel bereitgestellt von Jeff Smoot von Same Sky.