Anpassung von analogen Komponenten im digitalen Regelkreis
Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey
2022-12-28
Die zunehmende Verbreitung elektrischer und elektronischer Systeme für den Mobilfunk, die Automobilbranche und das Internet der Dinge (IoT) in Verbindung mit immer kürzer werdenden Markteinführungszeiten hat zu einem Bedarf an schnelleren und kostengünstigeren Tests der ICs geführt, die diese Systeme unterstützen.
Um diese Ziele zu erreichen, sind automatisierte IC-Testplattformen mit größerer Flexibilität und Modularität sowie eine geringere Anzahl von Komponenten erforderlich, um Kosten und Platz zu sparen.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, gehen die Entwickler von klassischen analogen Reglern zu digitalen Regelkreisen über, die sich leicht programmieren lassen, um Regelkreisstabilität zu erreichen. Obwohl der digitale Regler Widerstände, Kondensatoren und Schalter überflüssig macht, haben die Auflösung und Genauigkeit des Analog/Digital-Wandlers (ADC) und des Digital/Analog-Wandlers (DAC) großen Einfluss auf die Gesamtgenauigkeit der digitalen Regelkreisarchitektur.
In diesem Artikel wird kurz auf die Vorteile eines digitalen Regelkreises eingegangen. Anschließend werden die Herausforderungen bei der Implementierung erörtert, wie z. B. Fehlerquellen beim Timing und beim Wandlerrauschen, und deren Bewältigung durch sorgfältige Beachtung der Durchsatzrate und des Signal-Rausch-Verhältnisses (SNR) eines ADC sowie der Spezifikationen für die Einschwingzeit und die spektrale Rauschdichte des DAC.
Anschließend werden der AD4630-24 von Analog Devices, ein 24-Bit-SAR-ADC (SAR: Successive Approximation Register), und der DAC AD5791 von Analog Devices mit Spannungsausgang vorgestellt. Die Kombination dieser beiden Komponenten bildet die Grundlage für einen hochpräzisen und flexiblen digitalen Regler für Präzisionsmessungen.
Digitale Regelkreise
In technischen Systemen sorgen Regler für ein zufriedenstellendes Einschwing- und Gleichgewichtsverhalten. Eine analoge Regelung hat analoge Eingänge und Ausgänge, bei denen Signale in einem kontinuierlichen Zeitintervall mit Werten in einem kontinuierlichen Amplitudenbereich vorliegen. Ein Sensor misst die Regelgröße und vergleicht ihr Verhalten mit einem Referenzsignal. Bei der Testregelung wird ein Fehlersignal verwendet, das sich aus der Differenz zwischen dem Soll- und dem Istwert ergibt (Abbildung 1).
Abbildung 1: Eine analoge Motorregelung verwendet verschiedene Verstärker (U1 bis U5) und eine Reihe von vorgegebenen Widerstands- und Kondensatorwerten. (Bildquelle: Quora)
Intuitiv scheinen Regler mit einem kontinuierlichen analogen Systemausgang den digitalen Reglern mit ihren abgetasteten Ausgangswerten überlegen zu sein (Abbildung 2).
Abbildung 2: Ein Messsystem mit einer digitalen Reglerkonfiguration mit einem DAC, zwei ADCs, Analogverstärkern und Schaltern. (Bildquelle: Bonnie Baker)
Die Logik würde darauf hindeuten, dass sich die Steuervariablen oder Ausgänge in einem analogen Regler kontinuierlich ändern, um eine bessere Steuerung zu erreichen als die Messungen, die sich in digitalen Strukturen periodisch ändern.
Dieser Rückschluss ist gültig. Unter der Annahme, dass alle anderen Faktoren der digitalen und analogen Regelung identisch sind, ist die analoge Steuerung der digitalen Steuerung überlegen. Warum also den klassischen Regler von analog auf digital umstellen? Die fünf Gründe sind Genauigkeit, Implementierungsfehler, Flexibilität, Geschwindigkeit und Kosten.
Genauigkeit: Die digitale Darstellung von Analogsignalen erfolgt in Form von Nullen und Einsen, wobei in der Regel bis zu 32 Bit zur Darstellung eines einzelnen Analogwerts verwendet werden (Abbildung 2). Bei diesen Konvertierungen entsteht ein kleiner digitaler Quantisierungsfehler, der berücksichtigt werden muss. Bei analogen Signalen hingegen beeinträchtigen Drifts in der Stromversorgung und externe Störungen das analoge Signal. Diese analogen temperatur- und zeitbedingten Drifts sind schwierig und teuer zu kontrollieren, während die Auswirkungen von Alterung und Temperatur bei digitalen Reglern vernachlässigbar sind.
Implementierungsfehler: Implementierungsfehler sind bei der digitalen Regelung vernachlässigbar. Das liegt daran, dass bei der digitalen Verarbeitung von Steuersignalen gespeicherte Zahlenwerte für Additions- und Multiplikationsfunktionen verwendet werden und nicht analoge Komponenten mit ihren Temperaturdriftfehlern und der unzuverlässigen Genauigkeit von Widerständen, Kondensatoren und Induktivitäten. Außerdem lassen sich die Zeitkonstanteneinstellungen eines digitalen Reglers leicht in der Software ändern, während ein analoger Regler eine feste Anzahl von Zeitkonstanten zur Verfügung hat. Die Änderungen des digitalen Reglers können im laufenden Betrieb vorgenommen werden, so dass sich das Gerät an verschiedene Lastbedingungen anpassen und die Effizienz der Prüfung insgesamt verbessern kann.
Flexibilität: Analoge Regler haben Schwierigkeiten mit der Flexibilität. Nach Abschluss des Hardware-Designs sind Änderungen am Board zeit- und kostenaufwändig. Bei einem digitalen Regler lassen sich Änderungen leicht durchführen - bis hin zu einem vollständigen Austausch des Codes. Darüber hinaus gibt es keine Beschränkungen für die Form oder Struktur des digitalen Reglers, und komplexe Reglerstrukturen mit zusätzlichen arithmetischen Optionen sind leicht realisierbar.
Geschwindigkeit: Die Rechenleistung nimmt weiterhin exponentiell zu. Dieser Anstieg ermöglicht es, Signale mit sehr hohen Raten abzutasten und zu verarbeiten, wobei die Abstände zwischen den Abtastungen immer kleiner werden. Die Performance eines modernen digitalen Reglers entspricht der eines kontinuierlichen analogen Überwachungssystems.
Kosten: Dank der Fortschritte in der Halbleiterfertigung sinken die Kosten für ICs immer weiter, wodurch digitale Regelungen wirtschaftlicher werden - auch für kleine, kostengünstige Anwendungen.
Analoge Herausforderungen bei der Implementierung digitaler Regelungen
Der ADC und der DAC befinden sich an der Grenze zwischen dem analogen und dem digitalen Bereich, die beide unterschiedliche elektrische Eigenschaften aufweisen. Die Kunst besteht darin, die komplementären Spezifikationen zwischen den beiden Komponenten herauszufinden, damit sie im selben System koexistieren können. Aus Sicht des Systemdurchsatzes ist es von entscheidender Bedeutung, die Geschwindigkeits- und Rauscheigenschaften der gesamten Übertragung zu bestimmen.
Abschätzungen zum Timing von ADC und DAC
In der Regel gibt es eine klare Definition der Durchsatzrate des ADC in Megasamples pro Sekunde (MS/s) oder Kilosamples pro Sekunde (kS/s). Die Durchsatzrate in Hertz (Frequenz) ist der Kehrwert der Durchsatzrate in Sekunden. Die Durchsatzrate ist die Zeit, die der Wandler benötigt, um die Daten abzutasten, zu erfassen, zu digitalisieren und für die anschließende Umwandlung vorzubereiten. Diese Zeit ist auch die Mindestumwandlungszeit in einer kontinuierlichen Umwandlungsanwendung. Die Spezifikationseinheiten definieren die Umwandlungsgeschwindigkeit eines kompletten Ausgabeworts. Wenn der ADC beispielsweise über einen digitalen seriellen Ausgangspin verfügt und der Wandler 24 Bit hat, wird die gesamte 24-Bit-Wandlung des Analogeingangs übertragen, bevor eine weitere Wandlung beginnt (Abbildung 3).
Abbildung 3: Das ADC-Zeitdiagramm veranschaulicht die Anzahl der digitalen Codes, die der Wandler akzeptiert. (Bildquelle: Analog Devices)
Ein ADC mit einer Spezifikation von 2 MS/s gibt alle 500 Nanosekunden (ns) ein vollständiges Wort aus. Leider gibt dieses einzelne Wandlungsmuster kein vollständiges Bild eines analogen Eingangssignals wieder. Nach dem Nyquist-Theorem muss der ADC mindestens zwei Abtastwerte erzeugen, um die Erzeugung des analogen Eingangssignals zu ermöglichen. Um das Nyquist-Theorem zu erfüllen, benötigt dieser Prozess nun mindestens zwei Mal 500 ns oder 1 Mikrosekunde (µs) Zeit. Dies ist eine Mindestanzahl von Abtastungen, um ein Skelett des analogen Signals zu erstellen. Vier oder acht Samples sind vorzuziehen, um ein analoges Signal digital nachzubilden.
Zu den DAC-Spezifikationen: Die Einschwingzeit der Ausgangsspannung des DAC ist die Zeit, die die Ausgangsspannung benötigt, um bei einer bestimmten Spannungsänderung auf einen bestimmten Wert einzuschwingen (Abbildung 4).
Abbildung 4: Ein DAC weist einen Einschwingzeitfehler auf, der die Zeit erfasst, die benötigt wird, um den Endwert zu erreichen. Der ungünstigste Einschwingzeitfehler tritt typischerweise auf, wenn der Ausgang zwischen den Eingangscodes 100 000 und 011 111 ... liegt. (Bildquelle: Analog Devices)
Bei Verwendung von Abbildung 4 als Beispiel-DAC beträgt die Einschwingzeit im ungünstigsten Fall weniger als 1 µs. Der mathematische Kehrwert dieses Wertes ist 1 MHz, was ebenfalls 1 MS/s entspricht. Um das Nyquist-Kriterium zu erfüllen, muss der DAC zwei Ausgangssamples produzieren, die zweimal 1 µs Zeit benötigen, also 2 µs, und wie beim ADC gilt: je mehr Samples, desto besser.
Und nun zum letzten Wort über das Nyquist-Theorem. Dem Theorem zufolge sind für die Reproduktion eines Signals mindestens zwei Abtastungen erforderlich. In diesem Szenario identifiziert das Theorem nur die Signalfrequenz. Hier muss das Theorem mit gesundem Menschenverstand angewendet werden. Je mehr Samples, desto länger dauert die Erfassung, aber desto zuverlässiger ist die Signalrekonstruktion.
Abschätzungen zum Frequenzrauschen von ADC und DAC
Die Definition von Rauschen setzt voraus, dass man die tatsächliche Auflösung des Wandlers und das Effektivwertrauschen kennt. Die Angabe der Wandlerauflösung, z. B. 24 Bit, 20 Bit oder 1 ppm, beschreibt die Anzahl der ADC- oder DAC-Ausgänge oder -Eingänge. Ein 24-Bit-ADC erzeugt beispielsweise vierundzwanzig Ausgangscodes pro Umwandlung, und ein 20-Bit-DAC sammelt zwanzig digitale Eingangswerte für eine Umwandlung. Mit diesen Werten ist jedoch die Frequenzgenauigkeit des Umrichters nicht definiert.
Die Definition der Genauigkeit eines Wandlers beruht auf Rauschspezifikationen wie SNR oder Effektivrauschen. Eine ADC-Spezifikation für Rauschen über den Ausgangsfrequenzbereich ist ein typischer Dezibel(dB)-SNR-Wert. Das SNR wird mit Gleichung 1 berechnet:
Gleichung 1
Das ADC- oder DAC-Datenblatt definiert den Ausgangsbereich des Geräts. Das Rauschen ist die kumulative Wurzelsumme (RSS) über das Frequenzband des Wandlers.
Die Effektivwertauflösung wird mit Gleichung 2 berechnet:
Gleichung 2
Bei einem ADC mit einem SNR von 105,7 dB beträgt die Effektivwertauflösung 17,6 Bit, was bedeutet, dass der Wandler eine Genauigkeit auf diesem Niveau zuverlässig bewältigen kann. Die Rauschspezifikation des DAC ist in der Regel ein Wert für die spektrale Rauschdichte, so dass es einfach ist, die tatsächliche Effektivwertauflösung des DACs umzurechnen. Das Ausgangsrauschen des DAC wird mit Gleichung 3 berechnet:
Gleichung 3
Wenn zum Beispiel ein 20-Bit-DAC eine spektrale Rauschdichte von 7,5 Nanovolt/√Hz (nV/√Hz) und eine Bandbreite von 500 Kilohertz (kHz) hat, beträgt das DAC-Rauschen 5,3 µV(eff). Aus diesem Wert ergibt sich die Effektivwertauflösung des DACs bei einem 5-Volt-Ausgangsbereich von 19,8 Bit.
Digitaler Regler und Präzisionsinstrumentierung
Ein Beispiel für ein Gerätetestsystem mit digitalem Regler für Mobil-, Automobil- und IoT-Testschaltungen umfasst neun Komponenten und einen diskreten Widerstand (Abbildung 5). Die Komponenten in dieser Schaltung sind ein Mikroprozessor, ein ADC, ein DAC, ein Treiberverstärker, ein Instrumentenverstärker mit einstellbarer Verstärkung und der SPDT-Schalter ADG1236 von Analog Devices. Der Mikroprozessor verwaltet die digitalen Schnittstellen und Daten zwischen dem ADC und dem DAC, wie z. B. dem AD4630-24 bzw. dem AD5791 von Analog Devices.
Abbildung 5: Ein digitaler Regler verwendet einen Mikroprozessor, um die Daten zum und vom ADC und DAC zu verwalten. Der DAC benötigt einen verstärkten Ausgangstreiberverstärker, und der ADC benötigt ein Verstärkersystem, um das Signal abzuschwächen. (Bildquelle: Analog Devices)
Der AD4630-24 ist ein 24-Bit-ADC mit 2 MS/s und ±0,9 ppm integraler Nichtlinearität (INL) mit einem SNR von 105,7 dB, der 17,6 Bit (effektiv) erzeugt. Mit einer Wandlungsgeschwindigkeit von 2 MS/s benötigt dieser ADC mindestens vier Ausgangssamples, um analoge Signale zu erzeugen. Die INL steht für die Gleichstromgenauigkeit des Wandlers.
Der AD5791 ist ein 20-Bit ±1 LSB DAC mit INL 1 µs Einschwingzeit und 7,5 nV/√Hz Spektraldichte, der letztlich 19,8 Bit (effektiv) erzeugt. Dieser DAC benötigt bei einer Geschwindigkeit von 1 MS/s 4 µs, um analoge Signale präzise zu erzeugen.
Die Wandler in diesem System benötigen auch Schnittstellen für Operationsverstärker, um die Ausgangssteuerung und die analoge Verstärkung zu verwalten. Der AD8675 von Analog Devices in Abbildung 5 ist ein Rail-to-Rail-Operationsverstärker für 10 MHz mit 2,8 nV/√Hz. Das Rauschen dieses Verstärkers bringt die Bits des DAC-Systems auf 19,1 (effektiv). Die Bandbreite des Verstärkers von 10 MHz übersteigt jedoch die Bandbreite des DAC.
Der volldifferenzielle Instrumentenverstärker LTC6373 von Analog Devices mit programmierbarer Verstärkung bietet Verstärkung und einen gewissen Grad an Isolierung. Wenn die DAC-Stufe eine Verstärkung von 4 Volt pro Volt (V/V) implementiert, ist eine der Verstärkungsoptionen des LTC6373 0,25 V/V, was das Signal wieder auf den ursprünglichen Wert bringt. Die Flexibilität der digitalen Verstärkungsstufen des LTC6373 trägt zu den On-the-Fly-Eigenschaften des digitalen Reglers bei.
Fazit
Der Zeitdruck bei der Markteinführung und die Kosten für die Unterstützung der sich schnell entwickelnden Designanforderungen von elektronischen Testsystemen für Mobil-, Automobil- und IoT-Anwendungen haben zu einer Verlagerung von klassischen analogen Reglern zu digitalen Regelkreisen geführt. Diese Schleifen bieten eine höhere Genauigkeit und Flexibilität sowie geringere Kosten, erfordern jedoch eine sorgfältige Auswahl von ADC und DAC.
Wie gezeigt, lässt sich durch die Kombination des 24-Bit-SAR-ADCs AD4630-24 von Analog Devices mit dem 20-Bit-Spannungsausgangs-DAC AD5791 von Analog Devices ein hochpräziser und flexibler digitaler Regler für Präzisionsmessungen in der Messtechnik erstellen.
Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.