Artikel und Blogs

Image of Simple, They’re Not: Datacenter Power Supplies Rely on Advanced High-Current Inductors Einfach sind sie nicht: Netzteile für Rechenzentren setzen auf moderne Hochstrominduktivitäten

Verwendung verlustarmer Induktivitäten mit modernen Materialien in einem kompakten Formfaktor für die hohen Leistungsanforderungen von Rechenzentren.

Image of Power Resistor Selection Tips for Industrial Motor Drives Tipps zur Auswahl von Leistungswiderständen für industrielle Motorantriebe Datum der Veröffentlichung: 2026-04-22

Erfahren Sie, wie sorgfältig ausgewählte Leistungswiderstände mit spezieller Architektur Herausforderungen bezüglich Einschalt- und Bremsströmen sowie hohen Temperaturen in industriellen Motorantrieben lösen.

Image of Webinar – Meet the LAN Squad: Defeating Ethernet Design Challenges Webinar - Treffen mit dem LAN-Squad: Herausforderungen beim Ethernet-Design meistern

Entdecken Sie, wie Lösungen von Würth Elektronik maßgeschneiderte Vorteile bieten, um die Robustheit von LAN zu erhöhen, Layout-Entscheidungen zu vereinfachen und die Gesamtsystemkosten zu reduzieren.

Image of What if Computers Could Think Like Brains, Down to the Hardware Level? What if Computers Could Think Like Brains, Down to the Hardware Level?

The human brain is a marvel of nature, but unlike computers, it doesn’t rely on GPUs, AI accelerators, RAM, or hard drives, yet it internalizes and stores a lifetime of experiences, emotions, and knowledge.

Image of Select the Right Components to Achieve 7.5-Digit Measurement Resolution Die richtigen Komponenten für eine 7,5-stellige Messauflösung Datum der Veröffentlichung: 2026-01-28

Erfahren Sie, wie eine 7,5-stellige Auflösung in Hochleistungsinstrumenten erreicht werden kann.

Image of Power Inductors: Get Higher Performance from New Materials and Fabrication Techniques Leistungsdrosseln: Mehr Leistung durch neue Materialien und Fertigungstechniken

Erfahren Sie, wie moderne magnetische Materialien und Gehäuse kleine, hochwertige, widerstandsarme und leistungsstarke SMT-Induktivitäten für Leistungswandler ermöglichen.

Image of Builder of tomorrow: Reginald Fessenden’s legacy in radio and beyond Builder of tomorrow: Reginald Fessenden’s legacy in radio and beyond eMagazine Articles

Reginald Fessenden's career was extensive and complex, involving various business dealings, bankruptcies, patent infringements, and government interference.

Image of Inside the high-frequency world of RF inductors Inside the high-frequency world of RF inductors eMagazine Articles

Designing reliable RF circuits has always been a balancing act.

Image of A closer look at inrush current protection with thermistor-based solutions A closer look at inrush current protection with thermistor-based solutions eMagazine Articles

In this article, we will explore the fundamentals of inrush current, and how Vishay Ametherm’s SL Series ICLs protect electrical systems during power-up.

Image of How to Simplify Bluetooth Low Energy Connectivity Using Tiny Drop-in Modules Winzige Module für die einfache Vernetzung mit Bluetooth Low Energy Datum der Veröffentlichung: 2025-12-10

Die in einem winzigen Gehäuse untergebrachten funktionsreichen Module BL54L15 von Ezurio bieten einen klaren Weg zu einer leistungsstarken Vernetzung über Bluetooth Low Energy.

Image of Steel-Based Resistors Out-Power Ceramic Stahlbasierte Widerstände übertreffen Keramikwiderstände

Dickschichtwiderstände auf Stahl von Bourns bieten eine Leistungsdichte, thermische Effizienz und Langlebigkeit, die die Einschränkungen von Keramik bei Hochleistungsanwendungen überwinden.

Image of Choosing the Right Capacitors for AI Servers: Technical Guidelines for High-Performance Computing Auswahl der richtigen Kondensatoren für KI-Server: Technische Richtlinien für High-Performance-Computing

Kondensatoren spielen in KI-Server-Ökosystemen eine grundlegende Rolle.

Image of Matching Inductors to Critical RF Circuit Applications Anpassung von Induktivitäten an kritische HF-Schaltungen Datum der Veröffentlichung: 2025-11-14

Mit keramischen Induktivitäten von Knowles mit hohem Q-Faktor und geringen Verlusten können Entwickler die kritischen Anforderungen für HF- und Mikrowellenanwendungen erfüllen.

Image of Designers Need to Understand the Cause and Impact of VCR and How to Mitigate It Ursachen und Auswirkungen des VCR und Möglichkeiten zu dessen Minderung Datum der Veröffentlichung: 2025-10-29

Warum Hochspannungs- und Widerstandsschaltungen Widerstände mit niedrigem VCR (Spannungskoeffizient des Widerstands) benötigen.

Image of Compact Multiband Patch Antenna Simplifies Design of RF Front-End for GNSS Receivers Kompakte Multiband-Patchantenne vereinfacht das Design des HF-Frontends für GNSS-Empfänger Datum der Veröffentlichung: 2025-10-23

Um mehrere Frequenzbänder der Satellitenkonstellationen zu bedienen, verwendet ein GNSS-Empfänger eine Multiband-Antenne, um eine höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu erreichen.

Image of Layout Design for Parallel Use of Kelvin-Structured Resistors Layout-Design für die parallele Verwendung von Widerständen mit Kelvin-Struktur

Erfahren Sie, wie Sie drei 4-polige Widerstände mit Kelvin-Struktur parallel schalten, um genaue elektronische Messungen durchzuführen.

Image of Use Careful Component Selection, Topology, and Layout to Achieve 7.5-Digit Signal-Chain Accuracy Sorgfältige Komponentenauswahl, Topologie und Layout für Signalkettengenauigkeit von 7,5 Stellen Datum der Veröffentlichung: 2025-09-16

Um eine Anzeigeauflösung von 7,5 Stellen zu erreichen, muss sorgfältig auf die Auswahl der Komponenten, die Schaltungstopologie und das physische Layout sowie auf viele kleine Details geachtet werden.

Image of Murata Components Provide Design Toolkit for Diabetes Devices Bauelemente von Murata bieten Baukasten für Diabetes-Geräte

Die Bauelemente von Murata bieten einen Baukasten zur Entwicklung von Diabetes-Anwendungen für den persönlichen Gebrauch, der Präzision, Zuverlässigkeit und Konnektivität in Einklang bringt und gleichzeitig Sicherheit gewährleistet.

Image of Webinar – Where No Ethernet Has Gone Before Webinar - Mit Ethernet Grenzen überwinden

Single-Protocol-Ethernet wurde für die harten Anforderungen industrieller Umgebungen, in denen Timing-Empfindlichkeit, Redundanz und Ausfallsicherheit nicht verhandelbar sind, neu ausgelegt.

Image of Webinar – Engineering Industrial Automation in the Industry 4.0 Era Webinar - Industrielle Automatisierung im Zeitalter von Industrie 4.0

Erfahren Sie mehr über die Komponenten und Systeme in intelligenten Fabriken. Informieren Sie sich über die neuesten Trends und bewährten Verfahren, die eine nahtlose Integration und einen intelligenten Betrieb ermöglichen.